A Rockwell Automation revoluciona o mercado internacional com um sistema projetado para aplicações em máquinas autônomas. Como se sabe, à medida que a tecnologia melhora, as exigências do setor industrial em termos de aplicações e indústrias também devem evoluir.
Nesse sentido, a Rockwell Automation informou sobre as mudanças e melhorias do Sistema de Microcontroladores com recursos estendidos que oferece uma solução econômica e personalizável para os fabricantes de máquinas.
Esse sistema também ajuda a reduzir o tempo de desenvolvimento e a melhorar a produtividade por meio de conectividade de rede simples com a conveniência do software de programação, e ainda simplifica a personalização, o custo e o desempenho de todo o processo. Essa plataforma permite a integração de sistemas de partida (softstarter, inversores de frequência, controle de movimento), segurança de máquina e design em tela em um único ambiente para minimizar os tempos de engenharia, configuração, integração, teste e comissionamento das máquinas.
Hoje, é um grande desafio para os fabricantes de máquinas e equipamentos acompanhar a tecnologia e estar um passo à frente da concorrência. É por isso que os especialistas da Rockwell Automation recomendam que você considere os controladores Micro800™ como uma solução inteligente, produtiva e segura em todas as fases do ciclo de vida de sua máquina.