Loading
Blog | Fiix Software
Recent ActivityRecent Activity
7 minutos de leitura

Fiix: 10 Benefícios de um CMMS

Fiix é uma solução de gerenciamento de manutenção computadorizada baseada em nuvem que ajuda os clientes a maximizar o valor de seus ativos de produção, sistemas, fábricas e processos.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um engenheiro industrial em uma fábrica, usando um capacete de segurança e segurando um laptop que exibe o painel Fiix.

O sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS) do Fiix ajuda as equipes de manutenção e operações a programar, organizar e rastrear digitalmente a manutenção de equipamentos, conectar-se aos sistemas de negócios e tomar decisões baseadas em dados, se aproveitando do poder da IA. Existem mais de 3.000 equipes de manutenção em mais de 90 países usando o Fiix

para melhorar a eficiência, a integridade dos ativos e até a sustentabilidade.

Aqui estão 10 benefícios de um CMMS:

  1. Reduza o tempo de parada
  2. Controle os custos
  3. Aumente a eficiência
  4. Colete e use dados
  5. Melhore a saúde e a segurança
  6. Economize energia
  7. Automatize solicitações de trabalho
  8. Padronize os processos de manutenção
  9. Facilite a programação e a conclusão da manutenção preventiva
  10. Aumento da vida útil dos ativos

1. Reduza o tempo de parada

Vencer um backlog de manutenção é um desafio e pode levar a paralisações indesejadas. Alguns backlogs de manutenção são inevitáveis, mas muitos atrasos podem levar sua operação em queda livre

Um CMMS equilibra recursos e custos de manutenção para que o backlog não saia do controle. O software detecta pequenas correções que, de outra forma, passariam despercebidas e permite que as tarefas de manutenção sejam agendadas, atribuídas e priorizadas.

2. Controle os custos

O software CMMS é excelente para capacitar as equipes de manutenção no planejamento, programação e execução da manutenção preventiva (MP). Você não apenas pode automatizar tarefas com um CMMS, mas também pode priorizar e atribuir MP enquanto acompanha as principais métricas para otimizá-las. A melhor maneira de reduzir custos é evitar falhas não planejadas, mantendo os ativos funcionando sem problemas através da manutenção preventiva.

Gerenciar seu inventário com um CMMS permite que você compre, rastreie e organize peças para evitar esses problemas dispendiosos. Ferramentas, como compras automatizadas, relatórios de estoque e previsão de peças com tecnologia de IA, podem ajudá-lo a tomar decisões de estoque baseadas em dados e eliminar o excesso e a falta de estoque.

Evitar refugos de fabricação e retrabalho também ajuda a controlar os custos. Tanto a sucata quanto o retrabalho geram um custo enorme na forma de energia, desperdício e produção perdida. O pior é que é difícil recuperar essa despesa sem que a equipe de produção trabalhe horas extras.

Um CMMS permite prever com precisão as peças necessárias para manutenção. Não ter um sistema de estoque organizado pode levar a todos os tipos de problemas dispendiosos. Gastos excessivos em inventário podem aumentar de 12% a 20% o custo de compra original.[1] E o tempo de parada ocorre se você não tiver as peças certas à mão quando o equipamento quebrar ou você não conseguir encontrar as peças em um depósito bagunçado. Os resultados do tempo de parada, incluindo envio apressado e medidas provisórias arriscadas, podem ser caros.

Estudo de caso
Reduzindo custos de estoque em milhões com um CMMS

O estoque sempre parecia desaparecer em uma empresa líder em serviços de campos petrolíferos da América do Norte. E isso estava custando uma enorme quantia à empresa.

Grandes quantidades de estoque ausente resultaram em enormes gastos trimestrais que eram difíceis de rastrear. A empresa podia rastrear os custos de estoque, mas não havia relação sobre quais peças eram usadas ou para qual finalidade. Até que eles implementaram um CMMS.

“Vimos imediatamente onde estavam as lacunas”, disse o gerente de manutenção da empresa nos EUA.

“E agora esses estoques trimestrais não são mais tão preocupantes”, explicou o gerente de peças da empresa. “Nosso CFO nos informou que agora os valores em dólar são tão pequenos que não há com o que se preocupar.”

Leia toda a história

3. Aumentar a eficiência

Ineficiências podem se avolumar, fazendo com que uma instalação desperdice muito tempo e dinheiro em produção perdida. O tempo de parada ocorre sempre que um ativo precisa ser reparado ou inspecionado e nem sempre é evitável. No entanto, reparos e MP desnecessários prolongam o tempo de inatividade. Estas ineficiências podem se avolumar, fazendo com que uma instalação desperdice muito tempo e dinheiro em produção perdida. Por exemplo, quando os cronogramas dos técnicos não são otimizados, o trabalho preventivo é executado quando não é necessário ou os reparos não são coordenados com a produção.

Um CMMS facilita o reparo e a inspeção de ativos. O resultado é redução do tempo de parada e a produtividade maximizada. Os técnicos fazem login em um aplicativo CMMS móvel de qualquer local. Depois, podem ver o histórico do ativo, os diagramas, a localização de peças sobressalentes e mais, executando o trabalho mais rapidamente. O software CMMS também ajuda você a encontrar ordens de trabalho que demoram muito, identificar a causa do atraso e corrigi-la, aumentando a eficiência.

4. Colete e use dados

Encontrar tendências nas métricas de manutenção permite que as equipes de manutenção coletem e usem dados. As métricas de manutenção traduzem a ação em números para que você possa medir o desempenho de técnicos, ativos e fluxos de trabalho em sua operação. Essas métricas permitem conectar causa e efeito para que você possa tomar melhores decisões e melhorar sua operação.

Mas você não pode acompanhar as métricas sem as ferramentas, processos e pessoas certas. O software CMMS é a ferramenta certa nesta equação. Ele captura os números e acompanha as métricas ao longo do tempo para que você possa obter uma visão de longo prazo do seu desempenho. O software CMMS também facilita a análise dos dados e o ajuste fino das estratégias com base em históricos de métricas.

5. Melhore a saúde e a segurança

O treinamento é um elemento-chave da segurança ambiental e demonstrou reduzir as lesões em 24 [2]. Isso também leva a menos avarias e custos imprevistos. Embora o treinamento de segurança seja crucial, tudo, desde uma intervenção num momento errado até a necessidade de habilidades especializadas, pode atrapalhar os planos mais bem elaborados de sua equipe.

O software CMMS pode ajudar a remover os obstáculos no caminho do treinamento de segurança adequado. Um CMMS permite armazenar e rastrear informações de saúde e segurança para técnicos, como certificações. Você também pode obter relatórios de segurança do CMMS para decidir que tipo de treinamento priorizar.

6. Economize energia

Os fabricantes americanos gastam US$ 230 bilhões em energia todos os anos[3], o que mostra que qualquer empresa pode cortar custos reduzindo o uso de energia. Ativos bem conservados são mais eficientes em termos de energia e são essenciais para reduzir as despesas gerais de energia.

A manutenção reativa é uma das principais fontes de desperdício de energia nas instalações de produção, pois leva a problemas de estoque, programação inadequada, retrabalho e muito mais. Um CMMS pode resolver esses problemas ajudando a estabelecer um programa de manutenção preventiva melhor com ferramentas como ordens de trabalho automatizadas e agendamento de trabalho mais fácil.

7. Automatize solicitações de trabalho

É comum que os gerentes de manutenção recebam solicitações de trabalho por telefone, post-its, quadro branco ou verbalmente. Nenhum desses métodos é ideal. Esses processos antiquados obrigam as equipes de manutenção a gastar tempo desnecessário para criar ordens de trabalho e para inserir dados.

O software CMMS elimina muitas etapas extras, ao automatizar o processo de solicitação de trabalho. Os funcionários podem inserir solicitações de trabalho, projetar gatilhos de manutenção preventiva ou conectar a sensores que criam ordens de trabalho com base na condição do ativo em tempo real. Não se perde mais tempo ao traduzir ordens de trabalho, procurar operadores ou correr os dedos pelas pastas em um arquivo.

8. Padronize os processos de manutenção

Uma maneira de tornar a manutenção mais eficiente é usar uma ferramenta que você sabe que funciona bem em uma determinada situação. Começar do zero a cada MP, reparo ou relatório tomará mais tempo e levará a tempo de parada e custos extras.

Um CMMS oferece o poder de criar listas de verificação de manutenção, fluxos de trabalho, modelos de relatórios e muito mais, para tornar as tarefas mais fáceis e rápidas. O software de manutenção também disponibiliza esses recursos digitalmente. Com um CMMS, todos podem acessar as mesmas informações, seguir os mesmos procedimentos e realizar o trabalho o mais rápido possível.

Na verdade, as empresas que usam um CMMS vivenciam instalações e equipes de manutenção 44% mais produtivas.[4]

9. Facilite a programação e a conclusão da manutenção preventiva

A manutenção preventiva detecta anomalias antes que se tornem um problema maior, o que reduz o número de avarias. As equipes de manutenção sabem que a manutenção preventiva é fundamental para limitar o tempo de parada, mas a questão é: como você programa mais MPs?

Um CMMS responde a essa pergunta com ordens de trabalho automatizadas. Os acionadores de PM podem ser criados com base no uso, tempo ou condição em um CMMS. Esses acionadores ativam uma ordem de trabalho, que é agendada e atribuída. A ordem de trabalho fica muito mais simples e a manutenção preventiva é mais fácil de agendar, levando a menos tempo de parada.

Os agendamentos de manutenção bem planejados desperdiçam menos tempo, recursos e dinheiro. Um melhor planejamento é possível quando você pode antecipar todos os elementos da manutenção, como necessidades de ativos, cronogramas de produção e estoque.

A construção de um cronograma de manutenção melhor começa com a compreensão de seus ativos e recursos. Ferramentas como sensores, controladores lógicos programáveis (PLCs) ou sistemas de execução de manufatura (MES) ajudam a capturar, rastrear e analisar dados sobre o desempenho de um ativo. Integrar essas ferramentas com o software CMMS lhe permite usar esses dados para realizar ajustes finos na frequência das tarefas de manutenção e na entrega de cronogramas de manutenção para usar os recursos da equipe da maneira mais eficaz possível.

10. Aumento da vida útil dos ativos

A idade média dos equipamentos industriais nos EUA é a mais alta desde a década de 1940.[5] Embora a idade nem sempre seja o motivo da falha, muitas vezes é um fator contribuinte. A manutenção é crucial porque nem sempre é financeiramente possível substituir modelos antigos por novos.

Manter o equipamento em boas condições de funcionamento por mais tempo significa realizar a manutenção antes que algo quebre. Você não pode fazer isso usando suposições ou as diretrizes do fabricante do equipamento original (OEM). A integração do software CMMS com sensores, CLPs, controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) e sistemas MES permite rastrear a integridade de um ativo em tempo real, detectar falhas antes que aconteçam, diagnosticar problemas e programar a manutenção.

O software CMMS aumenta a eficiência e a oportunidade

Cada pessoa em uma instalação tem uma meta, desde a conclusão da manutenção até o acompanhamento de métricas ou redução de custos. Independentemente do que você está tentando alcançar, o software CMMS facilita a realização. O valor real do software de manutenção não está em seus recursos, mas na forma como essas ferramentas são usadas para eliminar ineficiências. Um CMMS permite identificar áreas de oportunidade e maximizar os talentos em suas instalações. Fiix torna possível aumentar a eficiência e muito mais.

Tome uma decisão agora

Comece sua avaliação gratuita hoje
Webinar: Introdução ao Fiix CMMS

[1] ReliablePlant.com, How to Manage Your MRO Inventory

[2] The Ergonomics Open Journal, Does Safety Training Reduce Work Injury in the United States, 2009

[3] US energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2021, fev. 1, 2021

[4] IDC Solution Brief, Patrocinado por: Fiix , Measuring the Business Impact of Fiix’s Maintenance Management Software, doc #US47612021, abril de 2021.

[5] Reuters, Old machines show why Trump tax breaks may not spark new company spending, mai 2017

Publicado 11 de Novembro de 2021

Topics: Industrial Analytics Fiix FactoryTalk Analytics

Sandy D’Souza
Sandy D’Souza
Director of Channel Partnerships, Americas, Fiix
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
Fiix CMMS: um modo mais fácil de gerenciar a manutenção
Fiix CMMS: um modo mais fácil de gerenciar a manutenção
Blog
Blog
Fiix CMMS: um modo mais fácil de gerenciar a manutenção
Muitas empresas investem na transformação digital da manutenção por meio de um sistema computadorizado de gestão da manutenção (Computerized Maintenance Management System, CMMS) abastecido por IA e baseado em nuvem.
Benefícios do SaaS na nuvem para produção
Benefícios do SaaS na nuvem para produção
Blog
Blog
Benefícios do SaaS na nuvem para produção
Descubra três maneiras como o SaaS (software como serviço) na nuvem para produção pode transformar seus negócios.
As fábricas inteligentes precisam de CCMs de baixa tensão em rede, quadro de comando
As fábricas inteligentes precisam de CCMs de baixa tensão em rede, quadro de comando
Blog
Blog
As fábricas inteligentes precisam de CCMs de baixa tensão em rede, quadro de comando
A tecnologia de quadros de comando e centros de controle de motores conectados acelera o retorno sobre o investimento, a produtividade, as economias e a segurança.
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Fiix: 10 Benefícios de um CMMS Chevron RightChevron Right