Recommended For You
Levar a produtividade a novos patamares requer não apenas uma força de trabalho qualificada, mas também bem informada. Com um software de IHM moderno, você pode deixar os colaboradores mais informados conectando-os às informações úteis e oportunas de que eles precisam para tomar decisões rápidas e inteligentes.
Por exemplo, um software de IHM moderno permite que os funcionários acessem as telas IHM nos próprios dispositivos pessoais. Isso pode ajudá-los a ficar de olho na produção de qualquer lugar e a responder mais rapidamente aos problemas usando o acesso remoto. O software também pode ser compatível com interações familiares, como gestos de toque, permitindo que eles visualizem as informações de produção e trabalhem com elas de maneiras mais naturais e práticas.
Para dar uma ideia do que uma IHM moderna pode fazer por você, aqui estão seis exemplos de como ela pode aumentar a produtividade em sua empresa:
1. Melhore a conscientização do operador
Com telas fáceis de entender, os operadores podem avaliar as situações e navegar pelos sistemas com mais rapidez.
As interfaces podem usar elementos gráficos, por exemplo, para tornar a monitoração das operações mais intuitiva, o que ajuda os operadores a detectar condições anormais com mais facilidade. A compatibilidade com vários idiomas permite que eles trabalhem no idioma que preferirem. Além disso, objetos reutilizáveis podem criar funções e telas IHM consistentes em suas operações.
2. Tenha mais informações em um só lugar
Um acesso maior aos dados permite que mais informações do que nunca sejam mostradas em uma tela IHM.
Os colaboradores não só conseguem ver os dados da produção, mas também acessar informações como pedidos, feeds de câmeras e instruções de reparo. Sem uma IHM moderna, eles talvez precisem usar um sistema separado ou até mesmo se deslocar até um prédio separado para acessar esses diferentes tipos de informações.
3. Disponibilize as informações
A compatibilidade com dispositivos móveis permite que os funcionários respondam ao que está acontecendo na produção acessando informações sob demanda, em qualquer lugar.
Os gerentes da fábrica podem monitorar o desempenho da linha ou verificar os dados da produção, mesmo sem estar no escritório. Os técnicos podem reagir rapidamente a alarmes, independentemente de onde estejam na fábrica. E, em vez de ficarem limitados em um terminal fixo, os operadores podem andar por uma linha ou de máquina em máquina enquanto monitoram a produção em um único dispositivo móvel.
4. Responda a alarmes mais rapidamente
Alarmes aprimorados podem ajudar a ver e responder mais rapidamente aos problemas de produção. Em vez de ficar na frente de telas para saber quando os alarmes acontecem, os operadores podem ser notificados remotamente por e-mail, mensagem de texto ou alerta no smartphone. Além disso, essas notificações podem ser enviadas para outras pessoas se alguém não responder ou se as condições piorarem.
Quando um alarme for ativado, não é mais necessário pesquisar etapas anteriores para entender um estado operacional, porque uma IHM moderna pode fornecer esses detalhes instantaneamente.
5. Aprimore as interações
É possível ler e encontrar informações em uma IHM moderna da mesma forma que fazemos nos próprios smartphones. Os colaboradores podem buscar pelos dados de tendências, selecionar e ampliar os manuais técnicos e deslizar pelas páginas em PDF. Eles ainda podem deixar comentários em registros de alarme para fornecer contexto importante para outras pessoas.
6. Reforce a segurança
As ameaças à segurança cibernética não apenas colocam seus segredos comerciais em risco, mas também interrompem a produção.
Uma IHM moderna pode ajudar a proteger suas informações (e sua produtividade) de algumas maneiras. Ela pode facilitar a colaboração com o departamento de TI para ajudar a melhorar a segurança. Ela conta com recursos integrados para ajudar a prevenir mudanças não autorizadas. Além disso, ela pode ser entregue como parte de uma plataforma já projetada para a segurança, com certificações de padrão de segurança.
Você tem uma força de trabalho informada?
Uma IHM moderna quebra as barreiras entre os funcionários e as informações de que eles precisam. O software pode acessar informações, estejam elas enterradas profundamente em suas operações ou armazenadas em outro sistema e, em seguida, colocá-las nas mãos dos operadores. O resultado é uma força de trabalho mais informada, consciente e responsiva, além de um maior potencial para operações mais produtivas.
Para saber mais sobre como uma IHM moderna pode melhorar a produtividade em suas operações, visite esta página.
Publicado 30 de Outubro de 2020