Máquinas construídas para flexibilidade futura
Escolher uma máquina é um trabalho difícil. Quer evitar outra rodada de aprovações de capital e revisões de aquisição? Pense para além do pedido de orçamento e comece o seu próximo engajamento de fabricante de máquina com foco nos seus desafios e definição de sucesso. O objetivo é pensar diferente sobre o modo como as máquinas serão utilizadas hoje e no futuro.
Por exemplo, existe tecnologia comprovada e confiável para executar processos de orientação, transporte, fechamento e rotulagem na sua fábrica. Citar algo pronto para uso para cada linha de produtos é uma resposta fácil. Mas que tal uma solução que garanta essa função para uma variedade de produtos, com uma plataforma de controle única e um único contato de OEM para dar suporte à sua equipe?
É aqui que um fabricante de máquina pode, de fato, apontar você na direção do sucesso, desde que receba a diretriz correta. Máquinas inteligentes e flexíveis construídas com tecnologia avançada podem facilitar as trocas na variação de dimensões de embalagens ou equalizar trocas para rodar produtos completamente diferentes. A resposta é um equipamento de múltiplas funções capaz de alternar entre produtos, tamanhos e configurações ao toque de um botão, deixando suas operações mais ágeis e flexíveis.
A tecnologia de carrinho independente (ICT) de motor linear é uma dessas soluções avançadas que fornecem flexibilidade e eficiência infinitamente maiores do que sistemas tradicionais. A ICT conduz os produtos de forma inteligente à medida que as operações são completadas e é capaz de reduzir de horas para minutos o tempo de parada em uma troca, fazendo mudanças com, literalmente, o simples toque de um botão.
Outra tecnologia fundamental para a produção flexível é a robótica. Ela desafia o design tradicional com soluções mais integradas, precisas e seguras do seu fornecedor. Uma solução holística que reúne robótica, equipamentos e controle de automação permite que você reconfigure rapidamente suas máquinas para uma variedade de produtos. Os avanços na engenharia de robótica também reforçam a flexibilidade com sensores e tecnologias de visualização que se ajustam automaticamente para receber produtos novos.