Os benefícios da modernização do controle de bateladas
O moderno software de bateladas pode ser a solução de muitos problemas que impedem os produtores de ter a agilidade necessária para atender às demandas do mercado. As versões mais recentes do software de batelada podem ajudar significativamente de três maneiras:
Melhoria de disponibilidade. O novo software permite que atualizações e alterações sejam feitas a modelos de áreas, como atualizar equipamentos e modificar recursos, sem a necessidade de reiniciar o servidor ou interromper as bateladas. Essa é uma grande vantagem para produtores que desejam alternar entre muitas receitas diferentes sem impactar a produção. Com mais flexibilidade para adicionar novos equipamentos e aprimorar o volume de produção, é possível adicionar novos produtos ou variações de produtos. Em setores regulamentados, como o de biotecnologia e o farmacêutico, ter essa capacidade é especialmente importante, considerando que modificações e pequenas atualizações podem ser feitas no sistema sem impactar a coleta de dados.
Redução do gerenciamento de receitas. Independentemente de você produzir medicamentos, sabão para roupas, biscoitos recheados ou cerveja, a capacidade de reutilizar receitas para variações de produtos de forma rápida e fácil é cada vez mais importante. Essas pequenas mudanças no sabor, no aroma, na cor e nos ingredientes da formulação, que de outra forma utilizam o mesmo processo, facilitam a introdução de variações de produtos. Um sistema de gerenciamento de formulações que reduz a quantidade total de receitas com ajustes de parâmetros permite que os fabricantes usem exatamente o mesmo processo para receitas com ingredientes um pouco diferentes.
Interface do operador intuitiva e moderna. O predomínio de dispositivos móveis no nosso dia a dia significa que haverá um nível de conforto imediato para os operadores que usarem essa interface habilitada para dispositivos móveis e que eles precisarão de muito menos treinamento para alcançarem a proficiência. Com uma interface mais amigável e com design simplificado, os operadores irão se concentrar mais, trabalhar mais rápido e cometer menos erros. Além disso, essa interface é orientada para o contexto, ou seja, ela apresenta aos usuários as informações certas, no momento certo, proporcionando clareza aos operadores quando eles mais precisam.
Tecnologia moderna para integração empresarial
Já abordamos alguns dos benefícios alcançados com a modernização de um software atualizado de gerenciamento de bateladas para a área de produção, mas vamos conferir o panorama geral. Atualizar softwares de gerenciamento de bateladas também ajudará você a dar o próximo passo na jornada de transformação digital.
Uma interface intuitiva e moderna incluída em alguns dos softwares mais recentes apresenta uma tecnologia sustentável que ajuda a reduzir a sobrecarga de manutenção do sistema, permitindo que ele seja executado em várias plataformas e fornecendo visualização em vários dispositivos e formatos.
A integração com o corporativo da empresa permite que fabricantes conectem processos de fabricação em batelada a seus sistemas corporativos baseados na Web, possibilitando o controle externo e os dados em tempo real. À medida que a utilização dos sistemas ERP e MES crescem na fabricação, a integração entre eles se torna mais e mais comum.
Há uma vantagem dessas atualizações de tecnologias relacionada também à força de trabalho: a adoção de tecnologias mais recentes melhora os fluxos de trabalho dos usuários e a eficiência da produção. Tecnologias intuitivas reduzem o tempo de treinamento tanto de profissionais novos no mercado quanto de temporários. O software de gerenciamento de batelada mais recente também pode ajudar a reduzir o tempo de parada programado para manutenção, erros humanos associados à introdução de novas formulações, o tempo gasto no gerenciamento de receitas e o tempo gasto pelos engenheiros para manter várias receitas.
Foco na flexibilidade e na agilidade
Como as tendências na demanda dos consumidores por variedade continuam a aumentar, os fabricantes enfrentam tempos de resposta mais limitados para criar e lançar novos produtos e receitas. Para manter a competitividade, fabricantes que priorizam a flexibilidade e a agilidade, a capacidade de adicionar e remover equipamentos e de criar variações em produtos, estarão mais bem equipados para alcançar o sucesso.
Saiba mais sobre a última versão do software FactoryTalk® Batch.