Loading
Blog | Alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity
4 minutos de leitura

Sua cadeia de fornecimento de CPG é inteligente o suficiente para enfrentar a concorrência?

Com um sistema de execução de manufatura (MES), você pode capturar o potencial da transformação digital para reduzir o desperdício, maximizar a rentabilidade e aumentar o lucro.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Funcionário de cervejaria olhando para um tablet

Você não precisa ir além do seu supermercado local para ver uma das tendências mais onipresentes de manufatura nas prateleiras. Mais variedades de produtos estão disponíveis, e um número cada vez maior de empresas oferece opções sazonais para comemorar todos os feriados, do Ano Novo à Páscoa.

E, claro, todos nós esperamos opções personalizadas ao fazer compras on-line, seja bolas de golfe, tênis de corrida ou bombons de chocolate recheados.

Mais SKUs e produtos personalizados apresentam novas demandas aos fabricantes de Bens de Consumo (CPG) para obter flexibilidade extraordinária em velocidade inigualável. Mas se você atua no setor de CPG, sabe que criar uma operação mais responsiva é apenas parte da equação.

Para se manter competitivo, você também deve construir uma cadeia de fornecimento mais eficiente, capaz de maximizar a rentabilidade e reduzir o desperdício, de matérias-primas a mercadorias acabadas. Com o sistema de execução de manufatura (MES), você fica mais perto de atingir esses objetivos.

Substitua as suposições por decisões embasadas em insights

Quando você confia em um sistema baseado em papel, planilhas, ou até mesmo em um sistema de ERP para rastrear materiais na cadeia de fornecimento, o acesso às informações é limitado. Esses métodos simplesmente não podem fornecer as informações granulares do chão de fábrica de que você precisa para tomar decisões de produção com eficiência.

O que acontece quando há um atraso na entrega de matéria-prima ou uma interrupção no chão de fábrica, como uma falha do equipamento? Como manter os pedidos sob controle?

É provável que você consulte o pessoal da fábrica para tomar a melhor decisão possível sobre como redirecionar a produção. Mas, por ter visibilidade limitada do seu processo, você deve ter muita confiança nas experiências dos seus trabalhadores. Cenários “e se”, suposições e melhores prognósticos em relação à disponibilidade do equipamento e impacto no cronograma fazem parte do processo.

Um MES muda essa equação. A principal funcionalidade de um MES está centrada na cadeia de fornecimento e na gestão de produção. E a beleza do sistema é sua capacidade de comunicar-se efetivamente com o ERP e os sistemas de controle na fábrica em tempo real.

O MES coloca um pedido em produção, orquestra o processo de manufatura e rastreia o pedido conforme ele se move pelo sistema. Ele pode mostrar exatamente onde um pedido está sendo processado, rastrear o consumo de matéria-prima e informar o ERP.

Mas um MES fortemente vinculado à camada de automação pode fazer muito mais. O sistema aproveita a tecnologia inteligente no chão de fábrica para monitorar continuamente e agir de acordo com uma ampla gama de indicadores-chave de desempenho (KPIs), incluindo a disponibilidade da máquina, que engloba limpeza, conclusão de pedido anterior e sistemas de entrega de material.

O resultado? Melhor visibilidade para informações críticas que você pode avaliar rapidamente. E decisões de produção mais rápidas.

Reduza o desperdício. Diminua os níveis do inventário

Todos planejam usar as matérias-primas com eficiência, mas sabemos que os cenários de chão de fábrica são dinâmicos. Uma sugestão para minimizar o desperdício é escolher a melhor maneira de encaminhar ingredientes perecíveis, como o leite, por meio de uma instalação de produção.

Usar um MES para rastrear lotes de matéria-prima e estoques de trabalho em andamento (WIP) em tempo real pode otimizar o uso de matéria-prima e ter um impacto considerável nos níveis de inventário.

Na verdade, um produtor global de queijo com quem trabalhamos foi capaz de reduzir os níveis de estoque de matéria-prima em 15% após a aplicação de um MES.

Como? Primeiro, o MES rastreia o fornecimento, bem como datas de validade, valores de temperatura de armazenamento e outros dados que afetam a qualidade da matéria-prima. Como resultado, você tem acesso a informações atualizadas, granulares e contextualizadas que um ERP ou sistema manual simplesmente não pode fornecer.

O MES permite que você use essas matérias-primas com mais eficiência de acordo com o status do equipamento em tempo real no chão de fábrica.

O MES irá alertá-lo sobre mudanças no fornecimento e na capacidade de manufatura. E com base em conjuntos de regras que você definiu, a produção se ajusta e se organiza dinamicamente para que os materiais sejam usados em uma ordem que aumente o frescor e reduza o desperdício.

Elimine a suposição da rentabilidade

Na indústria de CPG de baixa margem, melhorar a rentabilidade é uma das maneiras mais seguras de aumentar o lucro. No entanto, muitas empresas simplesmente não entendem onde todas as matérias-primas são consumidas em um processo.

É claro que as empresas fazem o possível para estabelecer antecipadamente rentabilidades razoáveis. Afinal, você tem especialistas que conhecem as máquinas, o processo de manufatura e o desempenho esperado. Mas perdas imprevistas durante a produção geralmente significam que a rentabilidade real fica aquém das projeções.

E embora a maioria das empresas rastreie e registre a rentabilidade real no back-end, essas informações não estão disponíveis em tempo real durante o processo de produção. Portanto, você faz o melhor que pode, e normalmente acaba produzindo em excesso para garantir que atinja seus objetivos.

O MES oferece a percepção de que você precisa para interromper as perdas e corresponder a rentabilidade com as metas de produção. E o MES rastreia KPIs como “consumo real vs. planejado” em tempo real durante todo o processo. Como resultado, o sistema também pode monitorar a rentabilidade em vários estágios de fabricação e orquestrar ajustes dinamicamente.

Essas são apenas algumas maneiras pelas quais o MES pode tornar as cadeias de suprimentos de CPG mais eficientes.

Baixe o eBook Como atingir as margens do MES

Publicado 19 de Abril de 2021

Topics: Transformação digital Soluções de sistema de execução de manufatura Alimentos e bebidas FactoryTalk InnovationSuite

Todd Montpas
Todd Montpas
Business Manager, Data, Analytics & Industry Solutions - Rockwell Automation
Todd is responsible for the Rockwell Automation Data, Analytics & Industry Solutions portfolio supporting our customer’s Digital Manufacturing Initiatives. Todd has 30+ years of experience helping customers improve their manufacturing and business processes, with a focus on digital transformation.
Conectar:
EmailEmail
Inscreva-se

Assine a Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
5 segredos da IA para produtos de alta qualidade e menos desperdício
5 segredos da IA para produtos de alta qualidade e menos desperdício
Blog
Blog
5 segredos da IA para produtos de alta qualidade e menos desperdício
A nova tecnologia de aprendizado de máquina de IA melhora o processo de inspeção de qualidade. A visão de máquina oferece mais rentabilidade e qualidade. Menos tempo de interrupção não programada e desperdício.
3 estratégias de produção com economias de custo para CPG
3 estratégias de produção com economias de custo para CPG
Blog
Blog
3 estratégias de produção com economias de custo para CPG
Descubra três estratégias de produção para fabricantes de CPG que geram economias de custo em curto prazo com soluções digitais e orientadas por dados.
Revolucione suas operações com a ArmorBlock 5000
Revolucione suas operações com a ArmorBlock 5000
Blog
Blog
Revolucione suas operações com a ArmorBlock 5000
Saiba como uma E/S distribuída expansível On-Machine pode ajudar a aprimorar a visibilidade operacional, melhorar a agilidade de produção e otimizar a produtividade geral.
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sua cadeia de fornecimento de CPG é inteligente o suficiente? Chevron RightChevron Right