Essa nova solução de análise oferece uma resposta no nível do dispositivo. Fornecida em um aparelho de plug-in, a solução rastreia a rede industrial e descobre ativos, como inversores e sensores de condição. Ela fornece análises por meio da transformação dos dados gerados em painéis pré-configurados de integridade e diagnóstico.
À medida que o aparelho descobre informações sobre como os dispositivos estão relacionados uns com os outros, como causalidade de falhas, ele começa a entender o sistema no qual está implantado e pode fazer recomendações prescritivas. Por exemplo, ele pode enviar um “cartão de ação” para o smartphone ou tablet de um usuário se um inversor precisa ser reconfigurado para manter o desempenho ideal.
Por fim, essa abordagem prescritiva permite que as equipes de manutenção sejam mais proativas e ajuda a minimizar um possível tempo de parada.
Mudando as regras do jogo na fabricação automotiva
A análise expansível é um divisor de águas para aplicações automotivas discretas. Além disso, essa abordagem transformadora promete ser vital em processos contínuos complexos em que o aprendizado de máquina pode ter um impacto significativo na qualidade do produto e na velocidade da produção.
Um exemplo? Produção de baterias de células de bolsas prismáticas. Células de bolsas prismáticas oferecem mais energia por volume do que as cilíndricas e estão ganhando espaço no mercado de veículos elétricos.
No entanto, a produção de células de bolsas prismáticas envolve um alto grau de controle de movimento, precisão e processamento contínuo. Otimizar um processo nesse tipo de ambiente dinâmico e multivariado é um desafio. Mas é um desafio que parece ter sido feito para a análise expansível e o aprendizado de máquina.
Usando modelos matemáticos dinâmicos, o sistema aprende a reconhecer o impacto de uma variável em outra e ajusta automaticamente as ações subsequentes para conseguir os melhores resultados. Ao mesmo tempo, o sistema pode fornecer análises críticas aos operadores (como gráficos de controle) que permitem o monitoramento contínuo da qualidade e ajustes proativos.
Tenha em mente que uma abordagem expansível pode se estender além dos dispositivos e ser aplicada nos níveis de máquina e processo. A plataforma também pode ser integrada com MES, OEE e outras operações de produção e sistemas analíticos para ajudar a impulsionar a otimização em toda a empresa, em áreas tão diversas quanto programação de produção e gestão de energia.
Saiba mais sobre análises expansíveis e como você pode começar a tomar decisões melhores na origem dos dados.
Co-autoria de Todd Montpas, gerente de produto de software de informações da Rockwell Automation