Loading
Blog | Automotivo, Veículos Elétricos
Recent ActivityRecent Activity
4 minutos de leitura

Impulsione sua produção com soluções de ICT

Os fabricantes de VEs e baterias devem inovar seu processo de fabricação com a adoção da tecnologia de carrinho independente (ICT)

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Person operating a robot in a car factory with a tablet

A demanda por veículos elétricos está nas alturas. Estudos recentes mostram

 que, nos próximos 20 anos, cerca de 50% dos carros serão elétricos, com cada carro contendo cerca de 1.000 baterias. Mais de uma dezena de países diferentes têm incentivos legislativos e metas para a adoção de veículos elétricos A inovação é necessária para atender aos requisitos dos mercados de fabricação de VEs e células de bateria durante esse período de crescimento excepcional.

Para atender a essa demanda, os fabricantes devem impulsionar a integração e criar diferenciais em todo o processo de fabricação. Mas não é tão simples. Você enfrenta uma infinidade de desafios, como reduzir o tempo de parada não programada e melhorar o rendimento, permitir uma fabricação flexível, alavancar a engenharia digital e proporcionar economia de despesas operacionais. Isso tudo soa muito familiar? A boa notícia é que existe uma solução.

Posicionado para o sucesso

Em muitas fábricas automotivas hoje, sistemas de transferência ineficientes são um grande obstáculo para melhorar o desempenho. Isso torna o plano de negócios de ir além da dependência do transporte tradicional mais atraente do que nunca. A necessidade de aumentar a produção de baterias & VE está impulsionando o investimento e a adoção da tecnologia de carrinho independente (ICT).

As empresas estão usando a ICT para melhorar a eficiência e a produção enquanto transformam seus processos. A ICT usa ímãs em vez de engrenagens mecânicas para controlar precisamente o movimento com propulsão sem atrito, porque eles não têm componentes de contato ou desgaste, e a manutenção é mínima. Essa redução das falhas e da manutenção leva a uma melhoria na disponibilidade e no rendimento.

A ICT transforma a capacidade do processo dando a você mais controle. A ICT fornece controle direto de posição, velocidade e aceleração dos produtos, enquanto o transporte tradicional influencia indiretamente o produto, enquanto controla diretamente o transportador. Isso permite recursos como prevenção automática de colisões, movimento assíncrono e programação de “Ativar e esquecer”.  Nada disso é possível com o transporte tradicional. Esses recursos permitem repensar o que é possível e melhorar o fluxo do processo.

O transporte inteligente agrega valor ao combinar vários recursos em uma plataforma, aumentando o desempenho e a produtividade em relação ao transporte tradicional. A tecnologia de motor linear alimenta a plataforma Tecnologia de carrinho independente MagneMotion . O resultado é um sistema servo que oferece controle individual do produto, posição, velocidade e aceleração programáveis, e é altamente flexível em termos de escalabilidade e fluxos de processo. Com isso, agora é possível alcançar as operações rápidas, adaptáveis ​​e personalizadas que o mercado exige.

Na montagem de VE e bateria, o ICT fornece uma parte essencial do seu novo fluxo de trabalho da fábrica. Seja na fabricação e montagem de trem de força, fabricação e montagem de motores elétricos, fabricação de células de bateria ou transporte no chão de fábrica, o ICT traz benefícios aplicáveis usando um ambiente controlado por carrinho em um ambiente controlado por estação. Mas como a ICT resolve as necessidades atuais de escalabilidade e inovação?

Mais rentabilidade e menos tempo de parada

A necessidade constante de produzir mais com menos é atendida pela produção inteligente. A melhoria contínua da capacidade de fabricação é necessária para manter a lucratividade e melhorar os equipamentos ineficientes. Os fabricantes devem permanecer flexíveis &, para maximizar o retorno do investimento (ROI), muitas empresas estão desenvolvendo fábricas inteligentes.

Com entrega de material mais rápida, a ICT pode otimizar o processo de fabricação para ter um desempenho mais eficiente. Um aspecto chave é a fabricação flexível. A ICT é montada de forma modular, o que permite ser aplicada desde a produção semiautomática até a produção totalmente automática. Quando estações adicionais são necessárias, novos motores podem simplesmente serem conectados à linha existente, com tempo de parada mínimo.

Esta configuração permite o controle assíncrono de ‘configure e esqueça’ dos produtos. Você pode remover gargalos, buffers, melhorar a utilização de ativos das máquinas e se concentrar em tarefas de valor agregado em vez de apenas mover componentes de estação para estação.

Integração simplificada

Assim como as empresas automotivas procuram remover as barreiras à eficiência no chão de fábrica, elas também procuram eliminá-las em suas iniciativas de engenharia digital. Entre no Software Emulate3D™ de gêmeo digital. O Emulate3D™ permite que os fabricantes se concentrem no processo de produção e esqueçam os detalhes do transporte. Una a linha de transporte e o software para criar automaticamente o código do CLP, permitindo que os engenheiros testem e validem o desempenho do produtividade em um ambiente virtual. A capacidade de usar o comissionamento virtual reduz os esforços de desenvolvimento e ajuda a atingir o início da produção de forma drasticamente mais rápida.

A economia operacional sustentada em sua produção de VE e bateria começa com a redução da área ocupada que a ICT oferece. Isso traz mais espaço para tarefas de valor agregado, e permite espaço adicional para crescimento futuro. A velocidade mais alta aumenta a eficiência de outros equipamentos de processo, resultando em menos estações de processo em seu chão de fábrica e criando um sistema genuinamente econômico. E o tamanho reduzido também reduz o espaço necessário para um ambiente de sala limpa.

Na fabricação, quanto mais tempo o sistema estiver funcionando, mais dinheiro os fabricantes ganharão. A capacidade de remover todas as peças de desgaste, peças móveis, graxa e contaminações beneficia significativamente os fabricantes de VEs e baterias e pode ser expandida de forma econômica, graças à modularidade.

Os clientes já perceberam melhorias significativas simplificando e aprimorando suas operações com ICT:

25-35% em economia de energia: a fabricação de células de bateria permite ocupar um espaço reduzido e reduz o requisito de espaço, pois você pode utilizar linhas planejadas menores e com mais eficiência.

 

 

Com um sistema de produção conectado e simplificado, você pode implantar tecnologias inteligentes personalizadas e conectadas, que permitem que sua produção seja executada mais rapidamente, com mais flexibilidade e com economias mais significativas. Potencialize sua produção para atender às novas demandas e perceba os benefícios que a tecnologia de carrinho independente pode trazer.

Saiba mais e descubra nosso conjunto de soluções de VE e Bateria

Publicado 15 de Abril de 2022

Loading
Topics: Optimize Production Produção de veículos elétricos

Cliff Rice
Cliff Rice
Automotive Offering Manager - Industry Solutions, Rockwell Automation
Cliff is focused on cutting-edge technologies and has spent the past 7 years supporting some of the most innovative companies in the industry. Cliff has held various roles, including application engineer, engineering site lead, and principal engineer of the Rockwell Automation EV Innovation Center.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Impulsione sua produção com soluções de ICT Chevron RightChevron Right