As empresas de veículos elétricos estão operando a todo vapor para transformar protótipos em ofertas prontas para rodar e sair à frente de um campo crescente de concorrentes. Mas na corrida para chegar ao mercado hoje, as empresas também deveriam pensar sobre como vão enfrentar outro desafio pela estrada: uma demanda drasticamente maior.
Os veículos elétricos podem representar menos de 3% de todas as vendas de veículos novos hoje. Mas até 2040, estima-se que quase 60% de todos os veículos novos vendidos serão elétricos..
Bastante simples, se você puder posicionar suas operações para acompanhar essa demanda, e com as mudanças da tecnologia de veículos elétricos, estará posicionado para ser bem-sucedido. Uma forma em que você pode fazer isso é criando operações inteligentes, escalonáveis e flexíveis que sejam tanto ágeis quanto produtivas.
Preparar, apontar, crescer!
Ao criar operações ágeis e resilientes, é possível obter a engenhosidade de que precisa agora e estar preparado para o crescimento no futuro.
Um componente crucial são soluções de informações expansíveis que transformam dados de produção brutos em percepções úteis. Você pode implementar essas soluções para tratar de suas necessidades específicas hoje e dimensioná-las para crescer com suas operações e tratar de mais necessidades com o passar do tempo.
Por exemplo, software de análise expansível pode ser implantado desde a borda até a nuvem para obter as percepções de que precisa, à medida que precisar delas. Hoje, seu foco pode estar em aplicar análises para aumentar as eficiências e entregar veículos de qualidade ao rastrear produtos, pessoal e sistemas no processo de produção.
Com o tempo, conforme a demanda cresce, você pode expandir o uso das análises. Isso poderia significar utilizar o software de análise com capacidades de aprendizado de máquina para otimizar processos, simplificar as cadeias de fornecimento e prever falhas de máquina.
Os programas aplicativos MES/MOM também podem lidar com desafios de fabricação específicos e crescer com as operações e as necessidades apresentadas. Você pode começar com um programa aplicativo de qualidade para rastrear, identificar e alertar sobre desvios da máquina ou do operador e, mais tarde, aumentar para um software MES empresarial.
Projetado para flexibilidade
Se suas operações precisam orientar-se para a nova tecnologia de powertrain, tendências automotivas em mudança ou novas regulamentações, as soluções de controle devem aprimorar sua capacidade de responder, sem inibi-las.
Uma prensa servo inteligente permite que você configure quantos perfis de controle de movimento forem necessários. Ela também lhe dá a liberdade de usar o tipo de motor certo proveniente do fornecedor de motores certo para obter a velocidade específica, carga de torque ou outras características exigidas para sua aplicação.
Uma prensa servo inteligente permite que você configure quantos perfis de controle de movimento forem necessários. Ela também lhe dá a liberdade de usar o tipo de motor certo proveniente do fornecedor de motores certo para obter a velocidade específica, carga de torque ou outras características exigidas para sua aplicação.
Além disso, os sistemas de controle de movimento que usam tecnologia de carrinho independente podem ajudá-lo a reagir mais facilmente à demanda e alterações de tecnologia. Usando perfis de movimento configurados por software, esses sistemas podem alterar funções com o pressionar de um botão para acelerar as transições e reduzir o tempo de parada. Eles também podem movimentar componentes pequenos ou até mesmo carrocerias inteiras por uma fábrica com mais rapidez e precisão do que soluções mecânicas convencionais.
Mantenha-se produtivo durante as mudanças
Tecnologias inovadoras podem ajudá-lo a gerenciar as mudanças, melhorando a tomada de decisões e maximizando as eficiências.
Um gêmeo digital, ou réplica digital de seu produto, processos ou fábrica, permite que você teste novos produtos e configurações antes de implementá-los fisicamente para reduzir os riscos de tempo de parada não programada.
Com as ferramentas de captura de conhecimento que aproveitam a tecnologia de realidade aumentada (AR), é possível capturar as instruções de trabalho passo a passo e compartilhá-las por toda a empresa para ajudar a reduzir o tempo de treinamento, aumentar a eficácia operacional e manter a conformidade. Operadores experientes podem registrar procedimentos, marcar os locais relevantes e destacar as principais precauções de segurança. Então, os operadores novos podem usar esse registro em um ambiente de AR para aprender sobre o trabalho.
Está preparado?
Se você está inaugurando uma nova fábrica ou transformando uma já existente, saiba mais sobre como é possível estar preparado para o futuro com operações de produção de veículos elétricos altamente flexíveis e conectadas.
Publicado 1 de Março de 2021