A importância da cibersegurança pode ser um tópico difícil de ser discutido com profissionais de segurança de TI e operações. A perspectiva de que a cibersegurança é “apenas um custo” é comum entre os responsáveis pelas decisões corporativas que controlam o orçamento. Mas eles estão cientes de sua grande importância operacional?
Eventos de cibersegurança, ou tentativas de obter acesso não autorizado ou interromper sistemas eletrônicos e as informações que eles armazenam, são uma ameaça crescente. E nenhuma empresa está imune. É por isso que ter os sistemas corretos para ajudar a prevenir e atenuar eventos de cibersegurança é muito importante.
Os responsáveis pelas decisões consideram as políticas, os procedimentos e os controles de segurança que precisam estar em vigor durante todo o processo contínuo de um evento de cibersegurança: antes, durante e depois. A visibilidade e a capacidade de monitorar mudanças na rede durante cada um desses estágios é muito importante da perspectiva de cibersegurança, além de contribuir com a integridade geral das operações de uma empresa.
As políticas corretas de cibersegurança oferecem proteções abrangentes para preservar os ativos valiosos da empresa antes, durante e após um evento ou tentativa de ataque. Analise as melhores práticas referentes a cada etapa da continuidade.
- Antes de um evento: Fazer um inventário abrangente de ativos de tecnologia da informação (TI) e tecnologia operacional (TO). Com uma compreensão mais profunda dos ativos conectados e desconectados, você pode caracterizar mais facilmente o risco de segurança em seu ambiente. Outra vantagem dessa etapa é ter um inventário de ativos atualizado, que pode ser usado para ajudar a minimizar o risco de ciclo de vida ao armazenar uma quantidade adequada de peças no local, antecipar as datas de final de ciclo de vida e armazenar seus principais ativos de forma proativa.
- Durante um evento: A capacidade de detectar quando um evento está ocorrendo exige um nível de visibilidade das operações que, até recentemente, era difícil, se não impossível, de alcançar. Várias tecnologias e controles de segurança podem fornecer monitoramento e detecção contínuos para aumentar a visibilidade das operações do dia a dia. Qualquer evento anormal sinalizaria um alerta. A implantação de conjuntos de ferramentas de cibersegurança adequados às suas necessidades proporciona um nível mais alto de visibilidade das operações, com o benefício adicional de estabelecer uma referência para operações “normais”. Essa visibilidade é fornecida por alertas quando ocorrem eventos anormais, como uma tarefa de manutenção incorreta.
- Após um evento: Com os programas de resposta e recuperação corretos em vigor, como procedimentos de backup e recuperação de desastres para aplicativos e dados, as empresas podem se tornar programáticas quanto à resposta a eventos anormais. Se as políticas e os procedimentos corretos forem implementados para responder efetivamente a um evento de cibersegurança, as operações poderão retornar à produção normal mais rapidamente.