O papel crítico da redução de risco
Para apoiar o novo paradigma direto ao consumidor, as empresas, de pequeno e grande porte, estão reavaliando e expandindo as operações dos depósitos. Mesmos pequenos varejistas que nunca consideraram um depósito - muito menos a distribuição automatizada - estão explorando investimentos que podem propiciar uma experiência de compra mais integrada.
Como qualquer grande transação, seus clientes deve avaliar cuidadosamente o risco antes de financiar CapEx ser liberado para um projeto de depósito. Aqui estão algumas perguntas importantes que, provavelmente, serão consideradas:
- O sistema realmente responde a mudanças dinâmicas como descrito?
- E se os cálculos da planilha eletrônica que o fornecedor do equipamento enviou não forem precisos?
- E se essa solução não for a melhor - e talvez - pior da que temos atualmente?
- Estamos gastando muito?
Reduzir esses riscos é a chave para sua proposta de valor como um fornecedor. O software de simulação é uma das ferramentas mais eficientes disponíveis para acalmar as preocupações do cliente. Na verdade, mais operadores de depósitos requerem modelos de simulação como parte do processo da proposta.
Previsões precisas. Engenharia mais eficiente.
Acho que estamos enfrentando o desconforto de um comissionamento no local que não está saindo como planejado. Quando o projeto de sistema e os sistemas de controle são colocados juntos pela primeira vez, há sempre o risco que algo não funcione como esperado.
Embora o espírito “poder-fazer” e mudanças de última hora podem salvar o dia, essa não é uma maneira eficiente de trabalhar. E sua incapacidade de fazer certo da primeira vez pode afetar a confiança do cliente e comprometer a data da inicialização.
Com o software de simulação e emulação como o Emulate3D™, você pode construir um modelo virtual preciso - ou gêmeo digital - de seu sistema. Então, use esse modelo para simular a operação em basicamente todas as situações. Experimente as taxas de vazão tão rapidamente quanto em tempo real. Execute número ilimitado de operações e combinações variáveis - e compartilhe as previsões com seu cliente. Tudo isso é possível em simulação.
O software também dá um passo a mais. Ele permite que você conecte os CLPs literais e o sistema SCADA ao modelo e faça a emulação – ou imite exatamente - a operação em tempo real. Como resultado, você pode validar o código do CLP antes de chegar no local.