Recomendado para você
Soluções
- Redundância e backup dinâmico
- Tendência histórica
- Conexão remota mediante serviços de terminal
- Controlador de segurança Trusted TMR SIL 3
Resultados
- Integração total entre sistemas de plataforma offshore e terrestre
- Desempenho melhorado
- Redução significativa de custos de projeto, comissionamento e colocação em operação devido ao conhecimento de domínio e sistema por todas as partes
- Menos necessidade de treinamento
- Redução do inventário de peças sobressalentes
Histórico
O campo Izabela é uma instalação de extração e produção de gás localizada na Croácia, no Mar Adriático.O local compreende duas plataformas offshore, Izabela South e North, acopladas a uma Sala de controle central (SCC) terrestre localizada em Pula, Croácia.
As plataformas são operadas pela Edina, uma empresa de joint-venture.Uma das acionistas é a Edison Gas, uma empresa italiana e a outra é a INA, uma empresa croata.
A função da instalação é o tratamento do gás que será distribuído na Itália usando tubulações existentes que conectam as instalações de tratamento terrestre com as plataformas offshore.
A Rockwell Automation e a Fores Engineering Srl (um integrador de sistemas italianos reconhecido) foram selecionados pela Edina para implementar um sistema de controle e uma solução de desligamento de emergência de gás e incêndio para as plataformas offshore e a SCC terrestre.
O objetivo principal da instalação foi criar um sistema integrado de segurança e controle fácil de usar. Ele deveria fornecer os mais elevados níveis de disponibilidade e confiabilidade de acordo com a norma da Comissão Eletrotécnica Internacional 61511 SIL3 e, ao mesmo tempo, aproveitar a experiência em serviço de manutenção da Edison.
Desafio
O requisito obrigatório da Edina era a instalação de um sistema integrado de segurança e controle nas duas plataformas offshore e nas estações do operador na SCC terrestre.O objetivo era obter a máxima flexibilidade de produção aproveitando as experiências que a Edison obteve nos últimos dois a três anos na plataforma offshore VEGA (sul da Itália), que usa as soluções redundantes modulares triplas (TMR) da Rockwell Automation.
A integração de todo o sistema integrado de segurança e controle instalado nas salas de controle das plataformas e na SCC terrestre é obtida através de um link de rádio e um link de backup via satélite.
Solução
O projeto e a instalação da solução ficaram a cargo da Fores Engineering Srl.Com a ajuda dos especialistas de segurança de processo da Rockwell Automation, a Fores instalou um sistema de controle de processo PlantPAx nas estações terrestres do operador com acesso remoto às duas plataformas offshore.
A SCC tem três estações de trabalho de operação e uma estação de trabalho de engenharia com redundância e backup dinâmico.O hardware do sistema de controle compreendia um controlador ControlLogix Allen-Bradley no backup dinâmico com E/S, link serial e placas ControlNet mais placas e switches Ethernet.
O sistema de segurança compreendia um Trusted SIL 3 em backup dinâmico, com E/S, placas de comunicação remotas mais placas e switches Ethernet.A IHM/SCADA é formada por três estações do operador, uma estação de trabalho de engenharia, um servidor redundante para aquisição de dados, um servidor Historian para armazenagem de dados, um terminal para conexão com rede de área abrangente e um relógio GPS para sincronização de tempo.Finalmente, o PlantPAx formou a base para completar a solução de visualização e gestão acoplada aos links de rádio e satélite.
Resultados
Os resultados esperados do novo sistema incluem a redução dos custos operacionais e de manutenção com mesma capacidade de produção.A facilidade de uso do sistema PlantPAx com o TMR também forneceu economia em engenharia e comissionamento.
O sistema integrado de segurança e controle já está operacional há um ano e com atuação excelente sem perda de desempenho e com nitidamente menos trabalho de manutenção.Também houve redução das despesas.Começando desde a fase mais precoce do projeto, os custos foram poupados por vários fatores.
1) As fases de engenharia e projeto foram realizadas sem nenhum problema sério. Isso foi devido ao fato de o cliente e o integrador conhecerem o sistema.
2) As informações trocadas com a EDINA não tiveram nenhum impacto técnico, uma vez que o pessoal da Edison já conhecia a solução Trusted em outros dos produtos da Rockwell Automation.
3) A experiência da Fores no desenvolvimento e instalação de vários sistemas de controle nos últimos 10 anos representou menores escalas de tempo de comissionamento e partida.
4) O treinamento profundo não foi um requisito devido ao conhecimento existente do sistema.
5) É possível manter um inventário de peças sobressalentes em um nível bem econômico.
De acordo com Pasquale Troianiello, gerente da Unidade de sistemas de automação na Fores Engineering Srl:“Na minha linha de trabalho, sou de opinião que os sistemas de automação completos fornecidos pela Rockwell Automation são os mais flexíveis no mercado.”
Sergio Manzari, gerente de propostas na Fores Engineering Srl, acrescenta:“Quando nossos clientes solicitarem uma estratégia e sistema de controle de processo, de agora em diante, em muitos casos vamos mudar para o PlantPAx por sua flexibilidade e capacidade de abranger vários cenários.Também vemos menos problemas de manutenção. Na verdade, na nossa experiência não identificamos problemas de hardware e software.”
Os resultados mencionados acima são específicos para uso de produtos e serviços da Rockwell Automation pela Edina, em conjunto com outros produtos.Os resultados específicos podem variar de um cliente para outro.
Publicado 1 de Abril de 2012