Configurar o modo de autenticação
Altere o modo de autenticação padrão para permitir que usuários locais e do domínio façam logon em tempo de execução.
Pré-requisitos
Para permitir que os usuários do Active Directory autentiquem, execute uma destas opções:
- Obtenha o nome de domínio e o endereço do servidor do Active Directory.
- Verifique se o clienteWindowsestá no domínio do Active Directory.
Para permitir que os usuários do LDAP autentiquem, obtenha o:
- Endereço do servidor do LDAP
- Arquivo de certificado de CA Base64 exportado do servidor do Active Directory ou de um computador no domínio
DICA:
O
FactoryTalk Optix Studio
não é compatível com LDAP sobre SSL (LDAP over SSL, LDAPS).- Para configurar o modo de autenticação
- NaExibição de projeto, selecione o nó raiz.
- EmPropriedades, expandaAutenticaçãoe, noModo de Autenticação, selecione o tipo de autenticação que permite que usuários específicos façam logon:
- Somente modelo. Usuários criados emFactoryTalk Optix Studio.
- Somente local. Usuários locais do computador.
- Somente domínio. Usuários do Active Directory e do LDAP.
- Domínio e local. Usuários do Active Directory, do LDAP e do computador local.
- Qualquer. Usuários de qualquer tipo.
- (opcional) DefinaDefaultUserFolderpara alterar a pasta padrão para conter os objetos do usuário.DICA: A pasta padrão para conter os objetos do usuário é. Quando um usuário do domínio faz logon em tempo de execução, o objeto correspondente do usuário aparece na pasta especificada.
- Se você pretende executar seu aplicativo em um cliente fora do domínio do Active Directory:
- EmNome de domínio padrão, digite o nome de domínio padrão para os usuários do domínio que fazem logon em tempo de execução.DICA:Para obter o endereço do servidor, digite este comando no PowerShellnslookup -type=srv _ldap._tcp., ondeftoptix.localftoptix.localé o nome de domínio do servidor do Active Directory e copie o DNS do servidor.Se você deixar oNome de domínio padrãoem branco, o nome do domínio será definido com base no domínio do Active Directory do clienteWindows.
- EmEndereço do servidor padrão, digite o endereço do servidor do Active Directory ou do LDAP.DICA:Para obter o endereço do servidor, digite este comando no PowerShellnslookup -type=srv _ldap._tcp.ftoptix.local, ondeftoptix.localé o nome de domínio do servidor do Active Directory e copie o endereço da Internet.Se você deixar oEndereço do servidor padrãoem branco, o endereço do servidor do Active Directory será definido com base no domínio do Active Directory do clienteWindows. Se você não especificar a porta no endereço do servidor, será usada a porta 389 padrão.
- EmArquivo de certificado de CA, selecioneBuscare selecione o arquivo de certificado de CA Base64.DICA:Para localizar itens, emSelecionar arquivo, comece a digitar o nome do item a ser localizado.Se o arquivo não aparecer emSelecionar arquivo, selecioneImportar arquivosImportar arquivos, selecione o arquivo a ser importado e escolhaSelecionar.DICA: Se você deixar oArquivo de certificado de CAem branco, o computador localWindowsserá usado para autenticar o usuário. O arquivo de certificado de CA é necessário para autenticar um servidor LDAP específico ou usar um cliente Linux.
autenticar
autenticação
Dê sua opinião