Configurar políticas de senha para um projeto
Configure as propriedades para o nó do projeto para definir uma política de senha para os usuários do aplicativo em tempo de execução.
As propriedades da política de senha especificam o comprimento, a validade e o histórico da senha. Configure as propriedades ou vincule-as dinamicamente às propriedades para alterar a senha em tempo de execução:
- NaExibição de projeto, selecione o nó raiz.
- EmPropriedades, expandaPolítica de senhae especifique:
- Validade máxima da senha. Número máximo de dias antes que os usuários tenham que alterar a senha.
- Aplicar histórico de senhas. Política de uso de senhas anteriores. Digite 1 para não permitir o uso de senhas anteriores ou 0 para permitir o uso de senhas anteriores. Digite um número maior do que 1 para limitar o número de senhas que o usuário pode reutilizar.
- Validade mínima da senha. Número mínimo de dias antes que os usuários devem esperar para conseguir alterar a senha.
- Comprimento mínimo da senha. Número mínimo de caracteres que uma senha deve conter.
Dê sua opinião