Driver RA EtherNet/IP
O
Driver RA EtherNet/IP
permite a importação de tags nos modos online e offline.Tags do controlador
O Driver Logix aceita os formatos de arquivo
L5X
e ACD
para importação de tags no modo offline. O formato de arquivo das tags exportadas depende do controlador. Consulte o Manual de referência de importação/exportação de controladores Logix 5000™
, publicação 1756-RM014A
.Para cada
Add-On Instruction
, uma estrutura contendo os dados locais é criada. Uma estrutura importada é associada a um vínculo dinâmico do tipo Input/Output
. É possível gerenciar os blocos de funções de Add-On Instruction
como se fossem um tipo de dados declarado pelo usuário.
IMPORTANTE:
É responsabilidade do designer definir as restrições necessárias nos controles aos quais eles anexam os membros que são declarados em
ADD-ON
como Read Only
ou Output Parameters
.Controladores compatíveis
- O driver RA EtherNet/IP é compatível com estas famílias de controladores:
- ControlLogix®5560
- Compact GuardLogix®5560
- 1769-L35E e 1769-L32ECompactLogix™
- 1769-L35CRCompactLogix™
- 1768CompactLogix™
- 1768Compact GuardLogix®
- ControlLogix®5570
- GuardLogix®5570
- CompactLogix™5370
- ControlLogix®5580
- CompactLogix™5380
- Compact GuardLogix®5370
- GuardLogix®5580
- Compact GuardLogix®5380
- CompactLogix™5480
OBSERVAÇÃO:
O driver suporta as versões de firmware do Logix v20, v24, v28 e superiores. No entanto, nem todos os controladores e famílias de controladores são compatíveis com todas as versões do Logix.
OBSERVAÇÃO:
- 5560 Redundancy v20 é compatível apenas com troca de endereço IP.
- 5570 Redundancy v20 e superior é compatível apenas com troca de endereço IP.
- 5580 Redundancy v33 e superior é compatível apenas com troca de endereço IP.
Variáveis do controlador
A categoria
Controlador
no navegador de vínculos dinâmicos exibe as variáveis relacionadas ao driver Rockwell Automation EtherNet/IP. Vincule essas variáveis a objetos no projeto para exibir as informações de status do controlador.Variável | Tipo | Definição | Ler/gravar | É necessário reinicializar |
---|---|---|---|---|
Itens de dados ativos | UInt32 | Número de itens de dados ativos que estão sendo lidos do controlador | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Contador de atividades | UInt32 | Número de pacotes de comunicação recebidos do controlador | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Número do catálogo | String | Número de catálogo lido do controlador | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Nome do controlador | String | Nome do controlador | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Itens de dados com falha | UInt32 | Número de itens de dados ativos que não puderam ser lidos no momento a partir do controlador | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Revisão principal | UInt32 | Versão principal do firmware do controlador | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Revisão secundária | UInt32 | Versão secundária do firmware do controlador | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Modo | String | Modo de operação do controlador. Os modos são Execução, Programa, Falha, Execução remota e Programa remoto. | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Blocos otimizados | UInt32 | Número de blocos de dados otimizados enviados entre o controlador e o dispositivo HMI | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Caminho | String | Caminho da comunicação até o controlador | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Presente | Boolean | Indica se o controlador está na rede | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Código do produto | UInt32 | Código do produto lido do controlador | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Tipo de produto | UInt32 | Tipo de produto lido do controlador | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Falhas principais recuperáveis | Boolean | Indica se o controlador detectou uma falha principal recuperável | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Falhas secundárias recuperáveis | Boolean | Indica se o controlador detectou uma falha secundária recuperável | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Modo de Execução | Boolean | Indica se o controlador está no modo de execução | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Sincronizado | Boolean | Indica se os dados no controlador estão sincronizados com os dados no aplicativo em tempo de execução | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Estado da sincronização | String | Status da sincronização do controlador | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Falhas principais não recuperáveis | Boolean | Indica se o controlador detectou uma falha principal não recuperável | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Falhas secundárias não recuperáveis | Boolean | Indica se o controlador detectou uma falha secundária não recuperável | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Fornecedor | UInt32 | Código do fornecedor lido do controlador | Somente leitura | Não é necessário reinicializar |
Comunicação
Para estabelecer comunicação com um controlador Logix, especifique a propriedade . Para mais informações, consulte Configurar um driver de comunicação.
Rota
do objeto Estação
correspondente no seguinte formato IP_Address
\Backplane\Chassis_Slot_Number
DICA:
O módulo de computação de borda incorporado 1756-CMEE aceita o seguinte formato para acessar as tags do controlador diretamente do backplane, sem a conectividade EtherNet/IP.
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
Módulos de comunicação Ethernet compatíveis
Você não pode usar o Módulo Ponte EtherNet/IP 1756-ENET com o
Driver RA EtherNet/IP
.Dê sua opinião