- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Erros de comunicação em tempo de execução para controles de UI
Os
Controles de UI
na Exibição de tipo
são destacados em vermelho em tempo de execução quando o elemento gráfico não pode gravar ou exibir um valor de tag.O contorno em vermelho é exibido quando não há uma conexão programável ou física válida com o controlador ou quando uma tag em um vínculo dinâmico não existe no controlador. O contorno em vermelho indica que o elemento gráfico está com erro.
O controle de UI com erro é destacado em vermelho e pode exibir um X vermelho. Um exemplo de caixa de texto com erro em tempo de execução pode ter este aspecto:
Para controles que contêm conteúdo adicional, como elementos de navegação, somente a tag inválida é destacada em vermelho:
Para elementos gráficos que exibem esse erro, resolva a conexão com o controlador e verifique se a tag existe no controlador.
OBSERVAÇÃO:
Quando ocorre uma falha de gravação de tag, por exemplo, ao gravar em uma tag de segurança, a mensagem de erro aparece brevemente em todos os controles que fazem referência à tag. O erro aparece nos rótulos em vez de apenas nos controles que tentam gravar na tag.
Dê sua opinião