Referências a fontes de vínculo dinâmico
Dependendo do tipo de origem do vínculo dinâmico, o campo de valor da propriedade exibe a referência de maneiras diferentes.
Valores da propriedade
Tipo de origem | Valor da propriedade |
---|---|
Nó ou variável | O BrowseName da fonte. |
Atributo de um nó ou de uma variável | BrowseName@ name of the attribute |
Variável da matriz | BrowseName[ array index values ] |
Índice da matriz da variável da matriz | BrowseName[ array index number ]Por exemplo, [0] é o primeiro índice da matriz. |
Índice de bits | BrowseName[ bit index number ]Por exemplo, [0] é o primeiro índice de bits. |
Propriedade de um nó | Caminho para o nó de origem. |
Nó ou variável formatada pelo usuário | Informações sobre a fonte, seguida de (formatado) |
Tipo de referência | Descrição | Exemplo de valor de propriedade |
---|---|---|
Absoluto | Caminho completo da origem referenciada que começa com o diretório raiz. | ProjectName/Model/SourceVariable |
Relativo | Caminho da origem referenciada que começa com o diretório do nó do destino. | ../SourceVariable |
Com aliases | Qualquer tipo de caminho que contém aliases. Um alias é um tipo de variável que aponta para um nó de origem e tem uma propriedade de identificador exclusivo. Para obter mais informações, consulte Aliases. | {Motor}/Velocidade |
DICA:
A seleção do link azul (
../SourceVariable
no exemplo), direciona para o destino do link (nó SourceVariable
).Dê sua opinião