Configurar um botão para fechar uma caixa de diálogo

Para ocultar uma caixa de diálogo em tempo de execução, outro objeto deve chamar um método específico.
Pré-requisitos
Crie um tipo de caixa de diálogo. Consulte Criar um tipo de objeto gráfico.
  1. Para configurar um botão para fechar a caixa de diálogo
  2. Crie um objeto botão como filho do tipo de caixa de diálogo.
    Para obter mais informações, consulte Criar um objeto gráfico usando um tipo.
  3. Em
    Eventos
    , ao lado do
    evento MouseClick
    , selecione
    Add
    e, depois, o método
    Fechar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.