Configurar uma caixa de listagem
Configure uma caixa de listagem para obter dados de um nó do projeto ou de um banco de dados.
- NaExibição de projeto, emUI, clique com o botão direito do mouse em um contêiner e selecione .
- EmPropriedades, crie um vínculo dinâmico entre a propriedadeModeloe um nó.Nó selecionadoCaixa de combinaçãoObjeto Banco de dadosValores contidos nas tabelas de banco de dados.Nó do projetoValores de atributos ou propriedades de todos os nós filhos diretos.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
- (opcional) Especifique o tipo dos itens a serem exibidos no objeto ajustandoItemKind.DICA:A propriedadeItemKindé definida automaticamente tipo de objeto ou variável reconhecido entre os nós filhos.Por exemplo, se o modelo se basear em um nó de pasta que contém várias instâncias de um tipo de objetoMotor, oItemKindserá automaticamente definido com a referência ao tipoMotor. Nesse caso, os valores exibidos são os atributos ou propriedades das diferentes instâncias (Motor1,Motor2,Motor3etc.).
- (opcional) EmEventos, associeSeleção alteradacom o métodoAtualizar.Os itens contidos no objeto serão atualizados sempre que você interagir com ele.
- (opcional) Classifique os itens ao definir os valores deOrdem de classificaçãoeClassificar por.
Dê sua opinião