Configurar uma tendência

Configure a origem dos dados a serem exibidos no objeto Tendência. Adicione uma caneta para cada ponto de dados a ser desenhado no gráfico de tendências. Na criação de tendências de dados históricos de um banco de dados, uma linha de tendência é desenhada entre os pontos quando o registrador não está capturando dados.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em um nó para incluir o objeto
    Tendência
    e selecione
    Novo
    Controles de dados
    Tendência
    .
  2. Em
    Propriedades
    , no
    Modo de tendência
    , selecione:
    • Normal
      . Modo padrão dos gráficos de tendências. Navegue e amplie o gráfico de tendências.
    • Marcação
      . Adicione marcações de tempo ao gráfico para marcar pontos significativos de dados.
    • Intervalo
      . Selecione, mova e redimensione os intervalos de tempo no gráfico de tendências.
    DICA: Os objetos Tendência expõem os métodos
    Limpar marcas de tempo
    e
    Limpar intervalos de tempo
    . Para remover os rastreamentos de tempo e os intervalos de tempo do gráfico de tendências, associe esses métodos a eventos de botão. Para obter mais informações, consulte Adicionar um método a um evento existente.
  3. Crie um vínculo dinâmico entre o
    Modelo
    e um nó ou banco de dados do qual deseja obter os dados.
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
    DICA: Para configurar a tendencia e as canetas de tendência para os dados do registrador de dados, no editor da
    Exibição de projeto
    , arraste e solte o registrador de dados na tendência. Você também pode soltar o registrador de dados no
    Modelo
    de tendência, em
    Propriedades
    .
  4. (opcional) Configure as propriedades da tendência:
    • Consulta
      . Consulta SQL que filtra os dados. Para mais informações sobre consultas, confira Consultas SQL.
    • Período de tempo de atualização
      . Tempo da amostragem.
    • Fuso horário de referência
      . Fuso horário da data e da hora no eixo X.
  5. Em
    Canetas
    , associe
    CanetaDeTendência
    #
    à fonte de dados da caneta.
    Tipo de dados
    Fonte de dados
    Valores em tempo real de uma variável específica
    Vínculo dinâmico de uma variável.
    Valores em tempo real amostrados por um registrador de dados
    Vínculo dinâmico para a propriedade
    Último valor
    de um registrador de dados.
    Valores históricos de variáveis armazenadas em um banco de dados
    Nome da coluna de interesse em um banco de dados.
    Não crie um vínculo dinâmico para a coluna de interesse no banco de dados. Em vez disso, informe o nome da coluna.
  6. (opcional) Configure as propriedades da caneta:
    • Espessura
      . Espessura da linha da caneta.
    • Título
      . Título da caneta.
    • Cor
      . Cor da linha da caneta.
    • Habilitado
      . Mostra ou oculta a caneta.
  7. (opcional) Para adicionar um limite para a caneta, ao lado de
    Limites
    , selecione
    Add
    e configure as propriedades de
    Limite
    #
    :
    • Valor
      . Posição da linha do limite no eixo Y.
    • Cor
      . Cor da linha do limite.
    • Espessura
      . Espessura da linha do limite.
  8. (opcional) Para adicionar uma caneta, ao lado de
    Canetas
    , selecione
    Add
    e repita 5.
  9. (opcional) Adicione um eixo Y clicando com o botão direito do mouse em
    CanetaDeTendência
    e selecionando
    YAxis
    .
    DICA: A adição de mais eixos Y às canetas de tendência é útil para visualizar os mesmos dados em diferentes escalas. Controle a escala definindo as propriedades de
    Valor máximo
    e
    Valor mínimo
    .
  10. (opcional) Configure as propriedades do eixo X:
    • Interativo
      . Torne o eixo X interativo em tempo de execução.
      Aplica-se apenas ao
      Modo de tendência
      Normal
      .
    • Data e hora
      . Data e hora exibida no eixo X em tempo de execução. Padrões para a hora atual.
    • Posição de encaixe
      . Se você especificar
      Data e hora
      , poderá definir a posição do eixo X para:
      • Esquerda
        . Exibe a data e a hora especificadas à esquerda do eixo X.
      • Direita
        . Exibe a data e a hora especificadas à direita do eixo X.
      • Centro
        . Exibe a data e a hora especificadas no centro do eixo X.
    • Acompanhar
      . Role o eixo X automaticamente em tempo de execução à medida que o tempo avança.
    • Janela de tempo
      . Intervalo de tempo mostrado pela tendência (em milissegundos).
  11. (opcional) Configure as propriedades dos eixo Y:
    • Dimensionamento automático
      . Dimensiona o eixo Y em tempo de execução com base nos valores mínimo e máximo.
    • Interativo
      . Torne o eixo Y interativo.
    • Valor mínimo
      . Valor mínimo exibido no eixo Y.
    • Valor máximo
      . Valor máximo exibido no eixo Y.
  12. (opcional) Adicione o método
    Atualizar
    do objeto
    Tendência
    a um evento.
    Por exemplo, associe o método
    Atualizar
    ao
    evento MouseClick
    de um objeto
    Botão
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.