Especificar configurações de rede

Use o widget Configurações de rede para habilitar o cliente DHCP e especificar o endereço IP, a máscara, o gateway e as configurações de DNS para a rede do dispositivo.
  1. No dispositivo, abra a tela com o widget Configurações de rede.
    Se você criou o projeto usando o modelo OptixPanel na página inicial, selecione
    Configurações
    e
    Rede
    .
  2. Selecione as configurações de rede a serem definidas para o dispositivo:
    • LAN
      . Configurações de rede para um dispositivo compacto com uma porta ou um dispositivo padrão com duas portas.
    • WAN
      . Configurações de rede para um dispositivo padrão com duas portas.
  3. Selecione
    Cliente DHCP habilitado
    para atribuir endereços IP, máscara, gateway e DNS automaticamente e tornar as configurações somente leitura ou desmarcar
    Cliente DHCP habilitado
    para digitar as configurações de rede manualmente:
    • Endereço IP
      . O endereço IP do dispositivo.
    • Máscara
      . Esse endereço deve ser idêntico para a máscara do servidor.
    • Gateway padrão
      . Endereço IP opcional do gateway da rede padrão.
    • DNS 1
      . Endereço DNS primário da rede.
    • DNS 2
      . Endereço DNS secundário da rede.
    As alterações nas configurações de rede exigem que você reinicie o dispositivo.
  4. Se você tiver feito alterações manuais, selecione
    Aplicar
    .
  5. Selecione
    Reinicializar
    .
    Você deve reconectar o dispositivo por meio do widget FTRA. Consulte Conectar ao acesso remoto
    Dispositivo desconectado
    é exibido.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.