Definir intervalo de banda morta
As propriedades de banda morta permitem amostrar variáveis em relação ao valor anteriormente amostrado.
DICA:
Para obter mais informações sobre configurações comuns de banda morta, consulte Configurações do intervalo da banda morta.
Pré-requisitos
- Para definir um intervalo de banda morta
- NaExibição de projeto, selecione um objeto registrador de dados.
- EmPropriedades, defina oModo de banda morta padrãopara:
- Nenhum. Faz uma amostragem da variável quando o valor da variável muda.
- Absoluto. Faz a amostragem da variável quando o valor da variável muda para uma quantidade igual ou maior do que o valor absoluto da banda morta.DICA: Por exemplo, se o valor da variável for 3 e o valor da banda morta for 1, a variável será amostrada quando o valor da variável for igual ou maior do que 4.
- Porcentagem. Faz a amostragem da variável quando o valor da variável muda para uma quantidade igual ou maior do que o valor percentual da banda morta.DICA: Por exemplo, se o valor da variável for 10 e o valor da banda morta for 20, a variável será amostrada quando o valor da variável for igual ou maior do que 12.
- Defina oValor da banda morta padrão.Por exemplo, se o valor for 5, o registrador fará a amostragem das variáveis cujos valores tiverem uma variação absoluta ou percentual de pelo menos ± 5 em relação à amostragem anterior.
intervalo da banda morta
Dê sua opinião