Criar uma enumeração

Crie um objeto de enumeração e defina os membros da enumeração no editor.
  1. Clique com o botão direito do mouse em um nó que conterá a enumeração e selecione
    Novo
    Tudo
    Tipo de dados
    .
  2. Selecione
    Enumeração
    e escolha
    Selecionar
    .
    A
    Enumeração
    #
    aparece abaixo do nó.
  3. Na
    Exibição de projeto
    , clique duas vezes em
    Enumeração
    #
    .
    O editor de enumeração é exibido no painel central.
  4. No editor, gerencie os membros de enumeração:
    • Para adicionar um membro, selecione
      Add
      e preencha:
      • Valor
        . Valor do membro de enumeração. O valor geralmente é um inteiro consecutivo.
      • Nome de exibição
        . Nome do membro de enumeração.
      • Descrição
        . Informações adicionais sobre o membro de enumeração.
    • Para editar um
      Valor
      ,
      Nome de exibição
      ou
      Descrição
      , clique duas vezes na célula correspondente e digite um novo valor.
    • Para remover um membro, selecione uma célula na linha correspondente e selecione
      Excluir
      .
  5. (opcional) Em
    Propriedades
    , selecione
    Add
    , selecione
    Nome de exibição
    e digite o nome de exibição.
  6. (opcional) Em
    Propriedades
    , selecione
    Add
    , selecione
    Descrição
    e digite a descrição.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.