Exibir gráficos do modelo de informação

Visualize modelos de informação de projetos do
FactoryTalk Optix
na forma de gráficos.
DICA: Para mais informações sobre modelos de informação do projeto, consulte Modelo de informação.
Pré-requisitos
Instale um aplicativo que exiba gráficos
DGML
, como o Microsoft Visual Studio, com o componente do Editor DGML.
  1. Para exibir gráficos do modelo de informação
  2. Execute uma das ações a seguir:
    • Em
      Propriedades
      , clique com o botão direito do mouse na propriedade.
    • Na
      Exibição de projeto
      , clique com o botão direito do mouse no nó do projeto.
  3. Selecione
    Análise do modelo
    e, depois, uma das seguintes opções:
    • Gráfico do modelo de informação (somente projeto)
      . Visualize apenas nós, tipos e referências relacionados ao projeto do usuário.
    • Gráfico do modelo de informação (Ignorar namespaces OPCUA/Core)
      . Visualize nós, tipos e referências dos namespaces do projeto do usuário e dos módulos do
      FTOptix
      , exceto o namespace OPC-UA e Core.
    • Gráfico do modelo de informação
      . Visualize todos os nós, tipos e referências de qualquer namespace.
Exemplo de exibição do gráfico do modelo de informação
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.