Salvar um projeto
Salve o projeto para salvar seu progresso. É possível armazenar projetos localmente, em um repositório de controle de versão, em uma unidade de rede ou em uma unidade removível.
- Salve o projeto usando uma das três maneiras:
- Na barra de ferramentas, selecioneSalvar.O projeto é salvo no mesmo local a partir do qual você abriu o projeto.
- Na barra de ferramentas, selecione a seta para baixo após, selecioneSalvar comoe, em seguida, emSalvar projeto como, preencha:
- Nome. Digite o novo nome do projeto.
- Localização. Insira o caminho no qual deseja salvar o projeto. Selecione e procure uma pasta para navegar até o local.
- (opcional)Usar o controle de versão. Selecione para rastrear as alterações feitas no projeto e armazenar o projeto em um repositório Git.DICA: Para usar o controle de versão, os nomes do projeto e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes do projeto e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
- (opcional)Criptografar segredos. Selecione para criptografar dados confidenciais contidos em projetos.
- Na barra de ferramentas, selecione.O projeto é salvo e um commit é criado no repositório de controle da versão local.
repositório
unidade de rede
unidade removível
Dê sua opinião