- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Configurar o tempo limite de inatividade para uma sessão
Você pode usar a sessão da interface do usuário
IdleTimeoutEvent
para que um tempo limite de inatividade se aplique a toda a sessão e ao Mecanismo de apresentação.- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse na pastaUIe selecione . OSessãoDaInterfaceDoUsuário# (type)é exibido naExibição de projeto.
- Com oSessãoDaInterfaceDoUsuário# (type)selecionado, emPropriedades, naDuração do tempo limite de inatividade, digite a duração do tempo limite.
- EmTempo limite de inatividade ativo, selecioneVerdadeiro.
- EmEventos, apósIdleTimeoutEvent, selecioneAdicionar novo método, expandaComandose navegue para selecionar o comando que será executado quando o evento de tempo limite for disparado.
tempo limite da sessão
Dê sua opinião