Sistemas de medição
Exiba dados no sistema de medição da localidade da sessão atual.
Os sistemas de medição incluem:
- Sistema Internacional de Medição
- Sistema de Medição dos EUA
- Unidades Imperiais Britânicas
Se o sistema de medição não for especificado para cada usuário ou cada sessão, a medição se baseia no país da localidade. Os objetos
Sessão
e Usuário
associam o sistema de medição a um idioma. Por exemplo, it-US exibe o texto em italiano, mas os dados no sistema de medição dos EUA. É possível exibir os dados em unidades de medida que não são padrão para o sistema de medição ou criar unidades de medida personalizadas.
DICA:
Use o editor
Mapa do sistema de medição
para exibir as unidades de medida dos diferentes sistemas de medição. Para abrir o editor, selecione a raiz do projeto e selecione na propriedade Mapa dos sistemas de medição
.medição
Dê sua opinião