Sessões
Se o projeto tiver uma pasta UI na
Exibição de projeto
que contenha uma interface de usuário, o projeto deverá usar um Mecanismo de apresentação que gere uma sessão interativa.Uma sessão interativa:
- cria a janela inicial de cada sessão interativa.
- exibe uma interface do usuário interativa para o usuário em tempo de execução.
- contém as instâncias dos objetos gráficos adicionadas em tempo de design. Baseie as instâncias de objetos gráficos na lógica de navegação dinâmica, no status global da máquina ou do projeto com base no status do controlador ou no status da sessão para permissões de usuário e localidade da sessão. A lógica pode ser criada por meio de painéis de navegação, NetLogic ou até mesmo mostrando e ocultando objetos.
Uma sessão é gerada automaticamente sempre que você acessa uma instância da sessão em tempo de execução. Por exemplo, sempre que você acessa o WebPresentationEngine, cria uma sessão independente que não está anexada à sessão NativePresentationEngine.
sessão
Dê sua opinião