Fusos horários
A data e hora dos eventos exibidas em objetos gráficos são registradas em tempo de execução no fuso horário padrão.
O
FactoryTalk Optix
aceita três fusos horários:- Fuso horário UTC padrão.
- Fuso horário local da máquina executando oFTOptixApplication.
- Fuso horário da sessão compatível com aplicativos em sessões remotas.
O formato de data e hora segue as especificações do tipo de dados OPC UA
DateTime
.As propriedades do objeto
BaseEventType
que gerenciam eventos de data e hora incluem:
Propriedade | Tipo de dados | Descrição |
---|---|---|
Hora | UtcTime | Data e hora do fuso horário UTC padrão + 0. |
LocalTime | TimeZoneDataType | Deslocamento em minutos entre a data e hora UTC e a data e hora locais do dispositivo para o aplicativo. Por exemplo, em um dispositivo definido como UTC + 2, o deslocamento é de 120 minutos. Se aplicável, o deslocamento pode incluir DaylightSavingInOffset . |
TimeZoneOffset | TimeZoneDataType | Deslocamento da sessão de UTC + 0 para a data e hora. |
fuso horário
Dê sua opinião