Configurar localidades de sessão e contingência
Defina a localidade da sessão para determinar o idioma do texto, formato ou dados e o sistema de medição para valores. A localidade da sessão em tempo de execução é baseada na localidade do usuário ou no objeto
UI da sessão
.Se não houver localidade para o objeto do usuário ou da
UI da sessão
, o projeto usará a primeira localidade na propriedade Localidades
. Configure localidades de contingência caso a localidade da sessão definida pelo usuário não esteja configurada em tempo de execução ou a tradução não esteja disponível para uma localidade de sessão.- NaExibição de projeto, selecione o nó do projeto.
- EmPropriedades, expandaLocalizaçãoe, em seguida, emLocalidades, insira uma ou mais localidades separadas por vírgulas. Por exemplo, it-IT, Fr-FR, en-US.DICA: OFactoryTalk Optix Studioadiciona uma coluna na tabelaEditor de traduçãodo objetoDicionárioDeLocalizaçãopara cada nova localidade.
- EmLocalidades de contingência de tradução, digite localidades adicionais, separadas por vírgulas, como it-IT, Fr-FR e en-US.
DICA:
Em tempo de execução, o
FactoryTalk Optix
usa a primeira localidade na propriedade Localidades
definida para o projeto ou a localidade definida para o usuário atual. Se a lista de localidades contiver uma localidade sem suporte ou não houver uma tradução do DicionárioDeLocalização
, o projeto usará a primeira localidade de contingência.localidade da sessão
contingência
localidade da contingência
Dê sua opinião