Configurar o controle de versão

O controle de versão é necessário para definir a versão dos projetos que você cria. Cada projeto usa o controle de versão por padrão.
Se você já usar o controle de versão no seu computador, o controle de versão será configurado automaticamente no
FactoryTalk Optix Studio
. Se ainda não estiver usando o controle de versão no seu computador, configure o controle de versão no
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Na barra de título, selecione
    Opções do FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Selecione
    Controle de versão
    .
    DICA: Para usar o controle de versão, os nomes do projeto e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes do projeto e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
  3. Em
    Configuração do usuário do controle de versão
    , em
    Nome de usuário
    , digite seu nome de usuário.
    DICA: O
    Nome de usuário
    é o nome exibido ao lado dos commits quando você abre o
    Exibir histórico
    de um projeto. O Histórico de exibição também identifica seus commits com um avatar que usa a primeira letra do seu nome.
  4. Em
    E-mail do usuário
    , digite seu endereço de e-mail.
  5. Selecione
    Salvar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.