Fazer pull do repositório remoto das alterações que outros usuários fizeram
Faça pull das alterações para exibir atualizações e todos os conflitos entre o repositório remoto e o projeto local. Use a Visualização do pull para aceitar as atualizações e resolver os conflitos.
Quando há alterações a serem extraídas do repositório remoto, a mensagem "Alterações remotas disponíveis para extração" é exibida na barra de status e o ícone indica que há um commit que está pronto para pull.
Pull do repositório remoto
exibe em azul o número de alterações confirmadas a serem extraídas. Por exemplo, Pull do repositório remoto
- No projeto aberto, selecionePull do repositório remotoVisualização do pull.DICA: Um conflito poderá ocorrer se um valor de propriedade for alterado tanto no projeto remoto quanto no projeto local. Um conflito também pode ocorrer se um objeto for removido em uma versão do projeto e o mesmo objeto for modificado no repositório remoto. Os conflitos destacados exibem os valores alterados e os objetos removidos afetados em ambos os ambientes. O número de conflitos aparece na barra de status.
- (opcional) Na parte superior daVisualização do pull, selecione o conteúdo a exibir:
- Tudo. Todo o conteúdo do projeto nos projetos locais e remotos.
- Atualizações. Somente as alterações nos projetos locais e remotos.
- Conflitos. Somente conflitos entre os projetos locais e remotos.
- Expanda um conflito destacado para exibir os valores em conflito.
- (opcional) Na parte superior da visualização, selecione para navegar e expandir o próximo conflito ou para navegar até o conflito anterior.DICA: Um ícone em uma linha naVisualização do pullindica:
- Existe um conflito entre o projeto local e o remoto.
- Um conflito foi resolvido selecionando a alteração local ou remota na linha.
- Existe uma alteração no projeto local ou remoto.
- Um objeto foi adicionado.
- Um objeto foi removido.
- Em cada linha destacada, selecione a versão do conteúdo que você quer manter:
- Alteração local individual. Na linha destacada, selecione a alteração localHistórico local
- Alteração remota individual. Na linha destacada, selecione a alteração remotaHistórico remoto
- Todas as alterações locais. Na parte superior da visualização, selecioneObter todas as locais.
- Todas as alterações remotas. Na parte superior da visualização, selecioneObter todas as remotas.
- SelecioneAceitarpara aceitar as alterações selecionadas ouCancelarpara rejeitar todos os conflitos no projeto remoto e manter os valores no projeto local.
O projeto é aberto e a mensagem "O projeto está sincronizado" é exibida na barra de status.
atualizar
pull
Dê sua opinião