Modos do FactoryTalk Optix Runtime

Quando você implementa um aplicativo, o modo no qual o
FactoryTalk Optix
é executado depende de como o
FactoryTalk Optix
Update Server foi configurado na instalação.
Os dois modos do
FactoryTalk Optix
são:
  • FactoryTalk Optix em execução como um modo de aplicativo.
    Quando o FactoryTalk Optix é executado como um aplicativo, o aplicativo implementado pode ser acessado com o mecanismo de apresentação nativo e o mecanismo de apresentação da Web. Geralmente, esse modo é usado por um usuário local conectado ao dispositivo ou acessando o HMI e usuários remotos que se conectam a partir de um cliente Web, se a apresentação da Web tiver sido adicionada.
  • FactoryTalk Optix em execução como um modo de serviço.
    Nesse modo, o
    FactoryTalk Optix
    executa o aplicativo implementado como um serviço do Windows. O serviço é iniciado quando o dispositivo de tempo de execução é iniciado e executa automaticamente o aplicativo implementado. Esse modo usa o
    Mecanismo de apresentação da Web
    que você deve adicionar à
    Exibição de projeto
    . Use esse modo para interagir com o aplicativo usando o navegador da Web de qualquer dispositivo que possa acessar o dispositivo de tempo de execução por meio de um endereço IP Ethernet. Sem um
    mecanismo de apresentação da Web
    , o aplicativo ainda é executado sem exibição em uma interface do usuário. Geralmente, esse modo é usado quando o aplicativo não tem nenhuma interface de usuário, como um gateway de dados.
    DICA: O
    mecanismo de apresentação nativo
    não é suportado no
    FactoryTalk Optix
    Runtime como um modo de serviço.
DICA: Os
Aplicativos FactoryTalk Optix
que usam o tempo de execução como modo de serviço são implementados em C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService.
Para usar qualquer modo de tempo de execução, instale as Ferramentas de Tempo de Execução do FactoryTalk Optix no dispositivo de tempo de execução.Consulte o
Guia de instalação do FactoryTalk Optix
. Você pode personalizar a instalação para instalar o FactoryTalk Optix Runtime como um serviço. Se você não instalar o FactoryTalk Optix Runtime como um serviço, ele será instalado como um aplicativo, por padão.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.