Acessar nós do projeto

Você pode acessar os membros do objeto C#, os nós do OPC UA, os objetos do NetLogic e os aliases da sessão.

Membros do objeto C#

Em C#, cada propriedade ou método contido em um objeto é genericamente definido como um membro do objeto. O nó correspondente do projeto
BrowseName
identifica cada membro.
DICA: Para exibir o
BrowseName
de uma propriedade, passe o mouse sobre o nome no painel . Uma dica de ferramenta aparece com o
BrowseName
, o tipo de dados e a descrição resumida (se presente).
Para acessar os membros em ordem de hierarquia, use o ponto.
No exemplo a seguir, a propriedade
Acceleration
do objeto
Motor
é definida como valor
123
.
Motor.Acceleration = 123;
No exemplo a seguir, o valor do objeto
Motor
da propriedade
Speed
é atribuído ao valor da variável inteira C#
currentSpeed
.
int currentSpeed = Motor.Speed;

Nós do projeto OPC UA

Para acessar um nó no modelo de informação do C#, o nó deve ser representado no NetLogic por um objeto C# correspondente. Para obter o objeto C# correspondente, use estas APIs:
Para fazer referência aos nós OPC UA das propriedades de um nó inserido, o nome da propriedade C# correspondente consiste no
BrowseName
da propriedade à qual o sufixo
Variável
é adicionado. O exemplo a seguir mostra um vínculo dinâmico definido na propriedade
Text
de um rótulo por meio da API, acessando o nó da propriedade representado por
TextVariable
.
Label1.TextVariable.SetDynamicLink(speedValue);
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.