Construtor: PeriodicTask(action, periodMilliseconds, excutingNode)

A tarefa
PeriodicTask
executa o código em intervalos regulares de tempo.
PeriodicTask(Action action, int periodMilliseconds, IUANode executingNode);

Argumentos

action
(Action)
O método ou expressão lambda a ser executado.
periodMilliseconds
(int)
Tempo entre as execuções do método ou da expressão lambda.
executingNode
(IUANode)
Nó no qual o código é executado.

Exemplo

A tarefa
myPeriodicTask
executa o método
IncrementVariable()
a cada segundo (1000 milissegundos). O método incrementa o valor da variável
variable1
em uma unidade cada vez que é executada.
public override void Start() { myPeriodicTask = new PeriodicTask(IncrementVariable, 1000, LogicObject); myPeriodicTask.Start(); } public override void Stop() { myPeriodicTask.Dispose(); } private void IncrementVariable() { variable1.Value = variable1.Value + 1; } private PeriodicTask myPeriodicTask;
DICA: Neste exemplo, o método
IncrementVariable()
não tem nenhum argumento
PeriodicTask
porque a simplicidade do código não requer que a tarefa seja cancelada.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.