Configurar a janela principal
A janela principal contém todos os elementos gráficos exibidos em tempo de design no
FactoryTalk Optix Studio
e em tempo de execução no seu Aplicativo FactoryTalk Optix
.- NaExibição de projeto, expanda aUIe clique duas vezes emMainWindow (type).A área da janela principal é exibida no editor. A janela principal não contém elementos gráficos.
- EmPropriedades, definaLarguracomo1080eAlturacomo600.Agora, as dimensões iniciais da janela principal são1080 x 600. Em tempo de execução, você pode redimensionar a janela principal a qualquer momento.DICA: Para fazer o aplicativo caber na resolução da tela, defina diferentes valores paraLarguraeAltura. Como alternativa, você pode definir aTela cheiacomoTrue. No entanto, é mais fácil desenvolver e visualizar aplicativos usando as configurações padrão (Falso).
- (opcional) Se quiser que a janela do aplicativo flutue acima de outras janelas, definaSempre em cimacomoTrue.
- (opcional) DefinaLegendapara informar um título personalizado para a janela do aplicativo.Por exemplo, definaLegendacomoQuick start applicationpara substituir o título padrão da janela.
Dê sua opinião