Criar variáveis
Crie variáveis que definem um alarme do motor, temperatura e ingredientes individuais.
DICA:
Em vez de criar variáveis manualmente, importe as variáveis do controlador no modo offline. Consulte Importar variáveis do controlador.
- NaExibição de projeto, crie cinco variáveis clicando com o botão direito do mouse noModeloe selecionando .
- Para renomear as variáveis, passe o mouse sobre cada variável e selecione e insira:
- Ingredient01
- Ingredient02
- Ingredient03
- Motor1Alarm
- Temperature
- NaExibição de projeto, selecioneMotor1Alarm.
- EmPropriedades, selecioneInt32e, depois,Boolean.O tipo de valor da variável muda para Booliano. Isso é necessário para o alarme digital que você configurará posteriormente.
Anote a localização das variáveis.
Dê sua opinião