Desenvolver o NetLogic e a interface do assinante
Desenvolva um NetLogic e o integre com a interface.
- Desenvolver o NetLogic
- Clique com o botão direito do mouse emMainWindow (type)e selecione .
- Passe o mouse sobre o NetLogic, selecione , e digiteSubscriberLogic.
- Clique duas vezes no NetLogic.O editor de código externo é aberto.
- No editor de código, substitua o código existente pelo seguinte código:#region StandardUsing using System; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.UI; using FTOptix.OPCUAServer; #endregion using uPLibrary.Networking.M2Mqtt; using uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Messages; public class SubscriberLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { var brokerIpAddressVariable = Project.Current.GetVariable("Model/BrokerIpAddress"); // Create a client connecting to the broker (default port is 1883) subscribeClient = new MqttClient(brokerIpAddressVariable.Value); // Connect to the broker subscribeClient.Connect("SubscriberClient"); // Assign a callback to be executed when a message is received from the broker subscribeClient.MqttMsgPublishReceived += SubscribeClientMqttMsgPublishReceived; // Subscribe to the "my_topic" topic with QoS 2 ushort msgId = subscribeClient.Subscribe(new string[] { "/my_topic" }, // topic new byte[] { MqttMsgBase.QOS_LEVEL_EXACTLY_ONCE }); // QoS level messageVariable = Project.Current.GetVariable("Model/Message"); } public override void Stop() { subscribeClient.Unsubscribe(new string[] { "/my_topic" }); subscribeClient.Disconnect(); } private void SubscribeClientMqttMsgPublishReceived(object sender, MqttMsgPublishEventArgs e) { messageVariable.Value = "Message received: " + System.Text.Encoding.UTF8.GetString(e.Message); } private MqttClient subscribeClient; private IUAVariable messageVariable; }
- Salve o código.
- Criar os elementos da interface
- Crie a variável de mensagem realizando as seguintes ações:
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emModeloe selecione .
- Passe o mouse sobre a variável, selecione e digiteMessage.
- EmPropriedades, selecioneInt32eString.
- Crie o rótulo Inscrever-se realizando as seguintes ações:
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emMainWindow (type)e selecione .
- Passe o mouse sobre o rótulo, selecione e digiteSubscribeLabel.
- EmPropriedades, crie um vínculo dinâmico entreTextoe a variávelMessage.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
- Organize os elementos de interface.
Dê sua opinião