Desenvolver um NetLogic para enviar e-mails
Este NetLogic envia e-mails para um endereço predefinido.
- Crie o NetLogic:
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emNetLogice selecione .
- Passe o mouse sobre o NetLogic, selecione e digiteEmailSender
- Clique duas vezes no NetLogic.O editor de código externo é aberto.
- No editor de código, execute estas ações:
- Substitua o código existente pelo seguinte código:using System; using System.Net.Mail; using System.Net; using UAManagedCore; using FTOptix.NetLogic; public class EmailSender : BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SendEmail(string replyToAddress, string mailSubject, string mailBody) { if (string.IsNullOrEmpty(replyToAddress) || mailSubject == null || mailBody == null) { Log.Error("EmailSender", "Invalid values for one or more parameters."); return; } var fromAddress = new MailAddress("mail@domain.com", "Name"); // Email Sender var toAddress = new MailAddress("mail@domain.com", "Name"); // Email Receiver // Password for SMTP server authentication if necessary const string fromPassword = "Insert your password here."; var smtpClient = new SmtpClient { // Fill the following lines with your SMTP server info Host = "smtp.domain.com", Port = 587, EnableSsl = true, // Set to true if the server requires SSL. DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network, UseDefaultCredentials = false, Credentials = new NetworkCredential(fromAddress.Address, fromPassword) }; var message = new MailMessage() { // Create the message. Subject = mailSubject, Body = mailBody }; // Specify the sender message.From = fromAddress; // Recipient emails // The MailMessage.To property is a collection of emails, so you can add different recipients using: // message.To.Add(new MailAddress(...)); message.To.Add(toAddress); // Add reply-to address message.ReplyToList.Add(replyToAddress); try { // Send email message smtpClient.Send(message); Log.Info("Message " + mailSubject + " sent successfully."); } catch (Exception ex) { // Insert here actions to be performed in case of an error when sending an email Log.Error("Error while sending message " + mailSubject + ", please try again. " + ex.Message); } } }DICA: No exemplo, o e-mail inserido em tempo de execução é adicionado à propriedadeReplyToList. Essa propriedade contém uma lista de endereços que serão adicionados automaticamente como destinatários no caso de uma resposta. O métodoSenddoSmtpClienté encapsulado em uma construção try/catch para tratar possíveis exceções.
- Altere o valor da variávelvar fromAddresspara refletir o e-mail do remetente.
- Altere o valor da variávelvar toAddresspara refletir o e-mail do destinatário.DICA: No exemplo, o e-mail é enviado para um único destinatário, mas você pode adicionar mais destinatários usando a propriedadeToda classeMailMessage. Consulte MailMessage.To Property (System.Net.Mail) | Microsoft DocsPor exemplo:mailMessage.To.Add(new MailAddress(...)
- Se necessário, forneça a senha para a conta do e-mail alterandoconst string fromPassword = "Insert your password here.";IMPORTANTE: Se você usar uma autenticação de dois fatores para proteger a conta de e-mail, deverá gerar uma senha para o aplicativo.
- Se necessário, no valor da variávelvar smtpClient, configure os dados dasCredentials.
- Salve o código.
Dê sua opinião