Criar um objeto Forno
As propriedades do objeto serão usadas para gerar elementos de interface automaticamente.
- Crie o objeto Forno:
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emModeloe selecione .
- Passe o mouse sobre o objeto, selecione e digiteKiln.
- Crie cinco variáveis de Forno:
- EmPropriedades, crie cinco variáveis selecionando , na parte superior, eVariável.
- Renomeie as variáveis, passando o mouse sobre cada variável, selecionando e digitando:
- Address
- Enabled
- Image
- SetPoint
- Temperature
- Configure os tipos de variáveis do Motor:DICA: Os objetos gráficos são criados com base nos tipos de variáveis.
- Ao lado deAddress, selecioneInt32eString.
- Ao lado deEnabled, selecioneInt32eBoolean.
- Ao lado deImage, selecioneInt32eResourceUri.DICA: Se não encontrar a opção desejada, marque a caixa de seleçãoMostrar tudo.
- Ao lado deTemperature, selecioneInt32eFloat.
- Defina os valores das variáveis de Forno:
- Defina o valor da variávelAddresscomo192.168.0.1.
- Defina o valor da variávelImagecomo%PROJECTDIR%\A1_Boiler.svg.
- Defina o valor da variávelSetPointcomo100.
- Defina o valor da variávelTemperaturecomo27.3.
Dê sua opinião