Armazém de conceitos de recursos avançados

IMPORTANTE: O
FactoryTalk Optix Studio
suporta somente bibliotecas .NET com a estrutura de destino do .NET Standard 6.0.

C#

DICA: O arquivo
CSV
faz parte do exemplo de projeto. É possível fazer download do arquivo
CSV
de forma individual em: alarms.csv
DICA: Se não for possível concluir essa etapa, salve e reabra o projeto.
DICA: Por padrão, as caixas de texto manterão os valores inseridos somente se você os confirmar pressionando
Enter
no teclado.
Você pode alterar esse comportamento ao configurar a propriedade
Comportamento da mudança de valor
da caixa de texto.

Conversores

Uma ou mais variáveis identificadas por:
Espaço reservado
{
index_number
}
Inteiro progressivo igual ou maior que zero. Por exemplo
{1}
Espaço reservado
{#
placeholder_identifier
}
String prefixada com
#
. Por exemplo
{#speed}
DICA: Use qualquer combinação de espaços reservados em qualquer ordem. Use qualquer número de espaços reservados na expressão.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.