Anomalias corrigidas nesta versão
A lista identifica as anomalias corrigidas no
FactoryTalk Optix
1.4.0.Não é possível implementar no dispositivo com nome inválido [2239099]
A implementação em um dispositivo com um nome que contém uma barra resulta em um erro ou o aplicativo não executa no dispositivo.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.4.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.2.0.
Não é possível exportar o arquivo quando o nome do projeto contém caracteres especiais [3110366]
Os nomes dos arquivos não podem conter caracteres especiais.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.4.0
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0
Não é possível emular um projeto [3196019]
O emulador não consegue executar um projeto que contém uma estação EtherNet/IP da Rockwell Automation se o FactoryTalk Optix Studio estiver instalado em uma pasta que contém um caractere especial.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.4.0
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0
O suporte de vídeo pode apresentar atraso em algumas configurações do Windows DirectX [3251408]
Definir a variável de ambiente FTOPTIX_RHI_BACKEND como "opengl" pode resolver esse problema.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.4.0
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.1.
O intervalo de minigráfico não pode ser exibido se apenas um intervalo for modificado [3153055]
Se você modificar apenas o valor de Intervalo alto ou Intervalo baixo de um minigráfico, o intervalo não poderá ser exibido no minigráfico. Modifique o valor em Intervalo alto e Intervalo baixo para exibir o intervalo no minigráfico.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.4.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
Não é possível iniciar o FTOptixRuntime.exe [3187395]
O FTOptixRuntime.exe não consegue iniciar se você exportar o projeto para uma pasta com um nome que contém um caractere especial.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.4.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
Dê sua opinião