Anomalias conhecidas nesta versão
A lista identifica as anomalias conhecidas na versão 1.4.0 do
FactoryTalk Optix
.Use as informações de identificação entre parênteses para rastrear a anomalia em versões futuras ou para referência ao receber assistência do Suporte ao Cliente com um problema relacionado.
Módulo de computação com vários backplanes (larguras de barramento) no caminho do controlador não consegue se comunicar com o controlador
O Módulo de computação não conseguirá se comunicar com o controlador se houver mais de um backplane no caminho do controlador. Por exemplo, o módulo não consegue se comunicar com o controlador se o caminho for Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3. Entretanto, caminhos semelhantes ao Backplane\3 ou ao Backplane\1\A\10.220.173.66 permitem que o módulo se comunique com o controlador.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.2.0.
A imagem não aparece em tempo de execução [3140280]
Se um arquivo de imagem em um projeto não aparecer no aplicativo de tempo de execução, use um aplicativo de terceiros para redimensionar a imagem e torná-la menor.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
Nenhum erro aparece ao configurar incorretamente uma string como uma entrada discreta para uma estação Modbus e todas as outras leituras de tag falham [2351429]
Atribuir uma tag de string a uma área de memória de entrada discreta não exibe uma mensagem de erro e causa erros de leitura em todas as tags da estação Modbus que contêm a tag configurada incorretamente.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
Renomear uma biblioteca definida pelo usuário usando o OneDrive pode resultar em erros de sincronização [2348900]
O OneDrive não é recomendado para armazenar bibliotecas definidas pelo usuário e pode resultar em erros de sincronização e arquivos duplicados ao renomear bibliotecas. Se estiver tentando usar o OneDrive para renomear uma biblioteca, desvincule o OneDrive ao renomear a biblioteca. Para desvincular o OneDrive, consulte Desativar, desabilitar ou desinstalar o OneDrive.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
Para que os elementos personalizados da biblioteca apareçam, é preciso reiniciar o FactoryTalk Optix [2371413]
Elementos adicionados a uma biblioteca personalizada aparecem nas pesquisa das
Bibliotecas
depois que você reinicia o FactoryTalk Optix.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
Alguns vídeos não são reproduzidos em computadores que executam o Microsoft Windows [2212837]
Se um projeto for emulado em um computador com
Microsoft®
Windows®
, às vezes, alguns vídeos não são reproduzidos. Os vídeos serão reproduzidos se o projeto for implementado em um dispositivo.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.1.0.
Não é possível se conectar a determinados controladores Logix pelo ControlNet [3385425]
Ao tentar se conectar a um dos seguintes tipos de controlador através de uma rede ControlNet:
- 1769-L35CRCompactLogix™
- 1768CompactLogix™
- 1768Compact GuardLogix®
Você não pode rotear através de um módulo 1756-ENxT(R) para se conectar ao controlador. Você precisa usar um dos seguintes módulos EtherNet/IP:
- 1756-ENBT
- 1756-EWEB
Os valores mín. e máx. não são exibidos para os tipos Data e hora e Duração [3370306]
O
FactoryTalk Optix
não é compatível com valores mín. e máx. para os tipos Data e hora e Duração. Não importe valores mín. ou máx. para esses tipos.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0
Não é possível criar um projeto em uma pasta de rede
A tentativa de criar um projeto em uma pasta de rede exibe um erro indicando que o
FactoryTalk Optix
não consegue renomear o modelo de projeto.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
A ferramenta de tempo de execução não pode ser implementada no segundo computador se o nome do computador contiver caracteres especiais [3303008]
Não use caracteres especiais chineses ou europeus em nomes de computador.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Não é possível compilar NetSolution [3327229]
NetSolution não compila sem acesso à Internet. Estabeleça uma conexão com a Internet para recuperar os componentes necessários.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
O emulador não consegue conectar o servidor InfluxDB via VPN [3350681]
Use as Ferramentas de Tempo de Execução para conectar o servidor InfluxDB via VPN. Em seguida, você pode implementar o projeto no dispositivo selecionado.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Não é possível depurar o NetLogic em tempo de design do Visual Studio Code [3511011]
A extensão C# para Visual Studio Code foi atualizada e foram detectados alguns problemas com as versões recentes. Para depurar o NetLogic em tempo de design do Visual Studio Code, reverta a extensão C# para a versão 2.4.4 ou anterior.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.1.
Os acordeões rotacionados podem não aparecer como pretendido [1891903]
Os acordeões rotacionados não são compatíveis.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Referências quebradas ao importar widgets da biblioteca de modelos [3634901]
O NetLogic definido em um filho de um widget não será importado da biblioteca de modelos quando contiver o mesmo nome que outro NetLogic usado no projeto, resultando em referências quebradas do NetLogic.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
O aplicativo não inicia automaticamente após o upload do projeto ao ser executado como um serviço [3628522]
Um aplicativo que é encerrado após o upload do projeto com arquivos de aplicativo para o FactoryTalk Optix Studio não será reiniciado automaticamente ao executar o FactoryTalk Optix como um serviço. Inicie manualmente o serviço de tempo de execução ou reimplemente o aplicativo.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Não é possível implementar um aplicativo quando o script do NetLogic está aberto [3545605]
A implementação do aplicativo será anulada com a mensagem de erro "Não é possível preparar o arquivo de origem do projeto: cópia" se algum script do NetLogic estiver aberto. Feche o script e implemente o aplicativo novamente.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Não é possível se comunicar com um controlador usando a porta WAN em um OptixPanel ou Módulo de computação de borda incorporado [3213290]
O OptixPanel e o Módulo de computação de borda incorporado não podem se comunicar com um controlador usando a porta WAN. O OptixPanel usa a porta 2 para WAN e a porta 1 para LAN, e o Módulo de computação de borda incorporado usa a porta 1 para WAN e a porta 2 para LAN. Use a porta LAN para se comunicar com o controlador.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Uma imagem SVG avançada com opacidade definida no nível do grupo não é mostrada corretamente [3249226]
A opacidade aplicada aos subelementos de uma imagem SVG avançada não é mostrada conforme o esperado ao ser executada no emulador ou no OptixPanel quando é definida no nível do grupo. Aplique a opacidade no nível do elemento para obter os resultados esperados.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
O conversor de unidades de engenharia não mostra valores convertidos [3558734]
Os conversores de unidades de engenharia definidos diretamente em uma propriedade com os valores máximos e mínimos brutos deixados no padrão 0 não mostram valores convertidos. Crie um conversor de unidade de engenharia personalizado na pasta de conversores e faça referência a ele ao criar um vínculo dinâmico avançado.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
A retentividade do projeto não funciona conforme o esperado ao usar vários projetos com o mesmo nome [3540833]
A retentividade do projeto não funciona conforme o esperado ao usar vários projetos com o mesmo nome em locais diferentes. Certifique-se de que os projetos tenham nomes exclusivos ao usar a retentividade.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Problemas de exibição do IDE ao alternar entre sessões locais e RDP [2294982]
Uma tela em branco pode aparecer no Desktop IDE ao alternar entre sessões de área de trabalho local e remota.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
A atualização do intervalo de tendências pode afetar a tabela de resultados [3612644]
Atualizar a guia
Intervalos
no widget Tendência avançada pode afetar a tabela de resultados.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Campo de evento não variável causa erro de tempo de execução [3612644]
Uma discrepância no tratamento do argumento do evento causa o retorno de nós não variáveis e exibe o erro "O campo do evento é resolvido em um não variável".
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
A imagem pode não ser atualizada no mecanismo de apresentação da Web [3478736]
O script ImageRefresher não funciona conforme o esperado usando o mecanismo de apresentação da Web. Para exibir a imagem corretamente, é necessário atualizar o navegador da Web manualmente.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0
Caracteres especiais nem sempre suportados [2123530]
Caracteres especiais são suportados em nomes de arquivos PDF e nomes de usuário de Servidor FTP, mas não são suportados em nomes de repositórios do Git, nomes de banco de dados ODBC ou ao usar o método de entrada Microsoft Pinyin no dispositivo ou em tempo de design no editor da Web do FactoryTalk Optix Studio.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.2.0.
Tags novas ou excluídas que são alteradas online em um controlador executando o firmware V20 não são detectadas pelo FactoryTalk Optix [3671499]
Se você usar o Driver RA EtherNet/IP com um controlador executando o firmware V20, o FactoryTalk Optix não detectará tags novas ou excluídas quando essas alterações forem feitas enquanto estiver online com o controlador.
Para resolver isso, implemente seu projeto novamente e, em
O projeto já existe
, selecione Substituir
.
IMPORTANTE:
A substituição de um projeto substitui todos os arquivos do aplicativo.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Dê sua opinião