Armazém de nós de projeto
Use
Pesquisar
na Exibição de projeto
para pesquisar e filtrar nós do projeto na estrutura de árvore.- NaExibição de projeto, selecione a pasta ou objeto para conter a variável.
- Na barra de ferramentas daExibição de projeto, selecioneAdicionar novoe
- (opcional) Para alterar o tipo de dados da variável, emPropriedades, ao lado do nome da variável, selecione o tipo de dados existente e selecione outro tipo de dados.DICA:Se não vir a opção desejada, selecioneMostrar tudo. Comece a digitar para selecionar o item a ser localizado.Para definir uma matriz, selecioneMatrize digite as dimensões da matriz. Digite0para criar uma matriz irrestrita.
- NaExibição de projeto, selecione uma variável.
- EmEURange, preencha:
- Limite baixo. O limite baixo do valor da variável.
- Limite alto. O limite superior do valor da variável.
- Restringir. SeVerdadeiro, restringe os valores da variável aos limites baixo e alto.
- Selecione a unidade de medida para o valor da variável e escolhaSelecionar.
- EmPropriedades, selecione a unidade de medida no valor da variável.
- No editor, gerencie os membros de enumeração:
- Para adicionar um membro, selecione e preencha:
- Valor. Valor do membro de enumeração. O valor geralmente é um inteiro consecutivo.
- Nome de exibição. Nome do membro de enumeração.
- Descrição. Informações adicionais sobre o membro de enumeração.
- Para editar umValor,Nome de exibiçãoouDescrição, clique duas vezes na célula correspondente e digite um novo valor.
- Para remover um membro, selecione uma célula na linha correspondente e selecioneExcluir
- (opcional) EmPropriedades, selecione , selecioneNome de exibiçãoe digite o nome de exibição.
- (opcional) EmPropriedades, selecione , selecioneDescriçãoe digite a descrição.
A unidade de medida é exibida no valor da variável.
A dica de ferramenta ao passar o mouse mostra o nome de exibição e a descrição.
Dê sua opinião