Criar uma mensagem dinâmica de alarme

Crie uma mensagem de alarme que apareça em tempo de execução quando o alarme estiver ativo. Por exemplo, crie uma mensagem que indique que uma taxa ou nível de fluxo está perigosamente baixo quando o alarme está ativo.
Pré-requisitos
  1. Para criar uma mensagem dinâmica de alarme
  2. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o alarme.
  3. Em
    Propriedades
    , em
    Mensagem
    , selecione
    Adicionar vínculo dinâmico
    e
    Avançado
    .
  4. No
    Editor de vínculo dinâmico
    , em
    Mensagem
    , selecione
    Add
    e
    Formatador de strings
    .
  5. Em
    Vínculo dinâmico
    , selecione
    Alterar vínculo dinâmico
    .
  6. Especifique o
    Valor de entrada
    do alarme como a origem do vínculo dinâmico.
  7. Em
    Formato
    , digite o texto da mensagem de alarme usando o espaço reservado
    {0}
    para identificar o valor da variável de origem.
  8. Selecione conforme necessário para definir a direção do vínculo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.