Referências a fontes de vínculo dinâmico

Dependendo do tipo de origem do vínculo dinâmico, o campo de valor da propriedade exibe a referência de maneiras diferentes.

Valores da propriedade

Tipos de origem referenciados
Tipo de origem
Valor da propriedade
Nó ou variável
O
BrowseName
da fonte.
Atributo de um nó ou de uma variável
BrowseName@
name of the attribute
Variável da matriz
BrowseName[
array index values
]
Índice da matriz da variável da matriz
BrowseName[
array index number
]
Por exemplo,
[0]
é o primeiro índice da matriz.
Índice de bits
BrowseName[
bit index number
]
Por exemplo, [0] é o primeiro índice de bits.
Propriedade de um nó
Caminho para o nó de origem.
Nó ou variável formatada pelo usuário
Informações sobre a fonte, seguida de
(formatado)
Tipos de referência
Tipo de referência
Descrição
Exemplo de valor de propriedade
Absoluto
Caminho completo da origem referenciada que começa com o diretório raiz.
ProjectName/Model/SourceVariable
Relativo
Caminho da origem referenciada que começa com o diretório do nó do destino.
../SourceVariable
Com aliases
Qualquer tipo de caminho que contém aliases.
Um alias é um tipo de variável que aponta para um nó de origem e tem uma propriedade de identificador exclusivo. Para mais informações, consulte Aliases.
{Motor}/Velocidade
DICA:
A seleção do link azul (
../SourceVariable
no exemplo), direciona para o destino do link (nó
SourceVariable
).
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.