Propriedades da animação
Para configurar as animações, edite as propriedades delas.
Animação numérica
Animação simples baseada em uma alteração de valor de variável ao longo de um período específico.
Propriedade | Descrição |
---|---|
De | Valor inicial do intervalo. |
Até | Valor final do intervalo. |
Duração | Duração da animação em milissegundos. |
Interpolação | Tipo de interpolação quando o valor da animação é alterado. |
Destino | Nó de destino da animação. |
Executando | Valor Booliano. |
Repetições | Número de reproduções consecutivas da animação. O valor -1 define a reprodução contínua da animação. |
Animação sequencial
Grupos de animação executados em ordem sequencial.
Propriedade | Descrição |
---|---|
Executando | Valor Booliano. |
Repetições | Número de reproduções consecutivas da animação. O valor -1 define a reprodução contínua da animação. |
Animação paralela
Grupos de animação executados em ordem paralela.
Propriedade | Descrição |
---|---|
Executando | Valor Booliano. |
Repetições | Número de reproduções consecutivas da animação. O valor -1 define a reprodução contínua da animação. |
animação
Dê sua opinião