Editar propriedades do objeto gráfico
Altere as propriedades de um objeto para alterar o nome, as propriedades exclusivas do objeto, assim como sua aparência e comportamento em tempo de execução.
- NaExibição de projetoou no editor, selecione o objeto a ser editado.
- EmPropriedades, edite os valores das propriedades.DICA: As propriedades exibidas para um objeto dependem do objeto selecionado. Consulte Propriedades comuns.
(opcional) Em
Eventos
, adicione os métodos a serem executados quando ocorrer um evento. Consulte Adicionar um método a um evento existente.
DICA:
Os objetos Medidor contêm categorias
Valor
e Bitola
. Se as propriedades Valor mínimo
e Valor máximo
de um medidor mudarem continuamente e rapidamente, o desempenho do aplicativo em tempo de execução será afetado porque o medidor deve ser redesenhado a cada alteração.propriedade
Dê sua opinião