Configurar um gráfico de histograma
Configure um objeto
Gráfico de histograma
para obter dados de um nó do projeto ou de um banco de dados.- NaExibição de projeto, emUI, clique com o botão direito do mouse em um contêiner e selecione .
- EmPropriedades, crie um vínculo dinâmico entre a propriedadeModeloe um nó.Nó selecionadoExemplo de consultaCaixa de combinaçãoObjeto Banco de dadosSELECT Column1, Column2 FROM TableName ORDER BY Column1 DESC LIMIT 50Valores contidos nas tabelas de banco de dados.Nó do projetoSELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE "Motor%"Valores de atributos ou propriedades de todos os nós filhos diretos.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
- (opcional) Especifique o tipo dos itens a serem exibidos no objeto ajustandoItemKind.DICA:A propriedadeItemKindé definida automaticamente tipo de objeto ou variável reconhecido entre os nós filhos.Por exemplo, se o modelo se basear em um nó de pasta que contém várias instâncias de um tipo de objetoMotor, oItemKindserá automaticamente definido com a referência ao tipoMotor. Nesse caso, os valores exibidos são os atributos ou propriedades das diferentes instâncias (Motor1,Motor2,Motor3etc.).
- Configure rótulos de gráficos criando um vínculo dinâmico entreRótuloe um argumento de variável, como por exemplo,@BrowseName.
gráfico de histograma
Dê sua opinião