Alterar a aparência de um objeto de desenho
Altere as propriedades de um objeto de desenho para mudar a aparência do objeto.
DICA:
Para especificar valores de propriedade, você pode clicar duas vezes em um valor existente para digitar o valor numérico na propriedade ou selecionar para navegar e selecionar a tag no controlador. O valor da tag se tornará o valor da propriedade. Para alterar a propriedade da cor, em
Adicionar vínculo dinâmico
Propriedades
, selecione o bloco de cores para abrir Selecionar a cor
e arraste para selecionar a nova cor.- Naexibição de Projetoou no editor, selecione o objeto de desenho.
- EmPropriedades, expanda a categoriaAparênciae altere as propriedades. O objeto de desenho selecionado determina as propriedades exibidas:
- Cor da borda. Especifique a cor da borda do objeto.
- Espessura da borda. Especifique a espessura da borda do objeto em pixels.
- Cor de preenchimento. Selecione a cor de preenchimento do objeto.
- Opacidade. Selecione a opacidade do objeto de desenho. Especifique 0 para tornar o objeto transparente.
- Rotação. Especifique a rotação do objeto em torno do ponto central. Valores positivos indicam rotação no sentido horário em graus.
- Espessura. Espessura da linha da caneta que desenha o objeto.
- Visível. Especifique se o objeto de desenho será visível em tempo de execução. SelecioneVerdadeiropara tornar o objeto visível ouFalsopara não mostrar o objeto em tempo de execução.
Dê sua opinião